Energie sparen mit konventioneller Installation und Funk-Bussystem

Schon mit verhältnismäßig einfachen Mitteln lässt sich bei einer gleichzeitigen Steigerung des Wohnkomforts einiges an Energie einsparen. Ein Automatikschalter zum Beispiel ist schnell installiert und beleuchtet Räume und Garten nur dann, wenn auch tatsächlich jemand anwesend ist. Der Lichtschalter muss dann nicht mehr betätigt werden. Alles funktioniert automatisch - praktisch vor allem dann, wenn gerade keine freie Hand verfügbar ist.

Bedarfsgerecht heizen

Er spart Energie, weil er die Räume nur dann beheizt, wenn es sinnvoll ist. Der Raumtemperatur-Regler mit integrierter Zeitschaltuhr sendet Signale an einen thermischen Stellantrieb, der das Heizungsventil entsprechend betätigt. So kann z.B. im Bad die Heizung automatisch eine halbe Stunde vor dem Aufstehen eingeschaltet werden – und muss nicht die ganze Nacht anbleiben, damit es morgens warm ist. Die Funktion lässt sich auch im Funk-Bussystem schnell und einfach nachrüsten.
Gira Raumtemperatur-Regler Uhr

ab 258,40 EUR

Im Sommer Räume kühl halten

Per Tastendruck werden die Uhrzeiten festgelegt, zu denen Ihre Jalousien bewegt werden sollen – auch wenn Sie nicht zu Hause sind. Im Winter berücksichtigt dabei das integrierte Astroprogramm die unterschiedlichen Sonnenauf- und -untergangszeiten im Laufe des Jahres. Per Sensorauswertung reagiert die Jalousiesteuerung auf Sonneneinstrahlung und fährt die Jalousie herunter. Dadurch heizen sich die Räume im Sommer nicht so stark auf, der Energieaufwand für die Klimatisierung wird gesenkt.
Gira Elektronische Jalousiesteuerung

ab 183,01 EUR

Bedarfsgerechte Beleuchtung

Licht wird nur dann gebraucht, wenn der Raum genutzt wird. Muss dafür jedes Mal der Schalter betätigt werden, bleibt es oft an. Der Automatikschalter erledigt diese Arbeit ganz von selbst. Er sorgt für ein automatisches Einschalten des Lichts, wenn eine Person den Raum betritt und für ein Ausschalten, wenn der Raum wieder verlassen wird. Auch die Umgebungshelligkeit erkennt der intelligente Schalter, so dass bei ausreichender Helligkeit keine Beleuchtung erfolgt.
Gira Automatikschalter

ab 181,14 EUR

Strom sparen und Leuchtmittel schonen

Dimmer können sich auf der Stromrechnung durchaus bemerkbar machen: Die Beleuchtung wird harmonisch an Ihre Bedürfnisse angepasst, beispielsweise durch abgedunkeltes Licht beim Fernsehen, und die Leuchtmittel verbrauchen im gedimmten Zustand weniger Strom. Kostengünstiger Zusatzeffekt: Die Leuchten werden durch die verringerte Spannung geschont und halten deutlich länger.
Gira Touchdimmer

ab 162,41 EUR

Gezielte Schaltung aller Verbraucher

Eine Funktion zur zentralen Abschaltung ausgewählter Verbraucher kann mit dem Funk-Bussystem leicht nachgerüstet werden, spart Energie und ist komfortabel. Die Stehlampe, die Leuchten im Wohnzimmerschrank, zusätzlich Fernseher und Stereoanlage – ein Tastendruck z. B. wenn Sie zu Bett gehen und alle Verbraucher sind aus. Eine perfekte Funktion auch für Standby-Geräte, denn diese so genannten „stillen Verbraucher“ werden dann über Nacht ebenfalls von der Stromleitung getrennt.
Gira Funk-Zentral-Ausschalter

ab 150,86 EUR

Energie sparen

TOP

Gira verwendet Cookies für Websites in der Domain gira.de. Durch die Nutzung unserer Website stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. Erfahren Sie mehr zu den von uns oder Dritten eingesetzten Cookies und Ihren Möglichkeiten diese auszustellen in unserer Datenschutzerklärung.

Wenn Sie ablehnen, werden keine Tracking Cookies gesendet. Ihr Besuch auf dieser Website wird dann nicht erfasst.

Akzeptieren
 
Ablehnen