Gira System 3000 um den Baustein Raumtemperatur-regelung erweitert

Oktober 2020
Flexibler Systembaukasten für Licht, Jalousie und Heizung

Bislang bietet das Gira System 3000 Flexibilität und Komfort für eine wegweisende Licht- und Jalousiesteuerung: Mit unterschiedlichen Bedienaufsätzen, die für beide Bereiche verwendet werden können, stellt Gira dem Elektromeister eine funktional wie ästhetisch überzeugende Lösung mit einfacher Handhabung zur Verfügung. Nun kommt ein wichtiger Einsatzbereich hinzu: die Raumtemperaturregelung.

Mit dem neuen Raumtemperaturregler werden die drei Funktionen Lichtsteuerung, Jalousiesteuerung und Heizungssteuerung in einem System gebündelt. Dabei bietet Gira zwei Varianten an: Raumtemperaturregler Display und Raumtemperaturregler Bluetooth. Die erste Version verlangt nach einer Bedienung am Gerät, die zweite Variante lässt sich – über die Gira System 3000 App – per Bluetooth programmieren und auch bedienen.

Vorteile für den Elektromeister

Für den Elektromeister ergeben sich mit der neuen Ausbaustufe des Gira Systems 3000 zahlreiche Vorteile. Vor allem dann, wenn er die Funktionen Licht, Jalousie und Heizung mit einem einzigen System ganzheitlich planen und installieren will und dabei die Option einer Automation mit einer minimalen Anzahl an Einsätzen und Aufsätzen nutzt. Im Gegensatz zu konventionellen Systemen erlaubt das Gira System 3000 außerdem, den Grad der Automation auf Raumebene und den individuellen Wünschen entsprechend flexibel anzupassen, was wiederum die Kostenplanung erleichtert. Und auch der Fachhandwerker profitiert vom Raumtemperaturregler Bluetooth: bei der Programmierung, die damit zu einer leichten und bequemen Aufgabe wird.

Intuitive Inbetriebnahme garantiert Zeitersparnis

Die Inbetriebnahme durch den Wizzard ist intuitiv und entsprechend leicht, was dem Fachhandwerker eine deutliche Zeitersparnis verspricht. So können beispielsweise Wohlfühl- und Absenktemperatur sehr einfach hinterlegt werden. Die Kombinationsmöglichkeiten mit den verschiedenen Schalteinsätzen machen das Gira System 3000 zu einem flexiblen und kostengünstigen Systembaukasten mit einer reduzierten Komplexität und einem schlanken Sortiment, was wiederum die Lagerhaltung vereinfacht.

Vorteile für Bauherren und Renovierer

Doch auch Bauherren und Renovierer profitieren von den Vorteilen der neuen Heizungssteuerungsfunktion: So ist durch integrierte Zeitschaltuhren ein zeitgesteuertes Heizen nicht nur unter der Woche, sondern auch am Wochenende und sogar während des Urlaubs realisierbar. Für den Nutzer reduzieren diese Anpassungsmöglichkeiten die Heizkosten erheblich – für den Elektromeister ein wichtigstes Argument beim Beratungsgespräch. Die automatische Aufheizfunktion sorgt außerdem für mehr Komfort, denn die Wunschtemperatur ist immer zum vorher festgelegten Zeitpunkt erreicht.

Überdies lässt sich ein kabelgebundener Temperaturfühler anschließen, der etwa den Holzfußboden vor Überhitzung schützt und so die Sicherheit und Langlebigkeit des Fußbodenbelags garantiert. Umgekehrt bietet der Fühler auch eine Frostschutzfunktion, dessen eingestellte Minimaltemperatur ein Einfrieren der Fußbodenheizung verhindert. Eine automatische Ventilöffnung sichert einmal pro Woche eine ausreichende Durchspülung der Ventile und verhindert somit, dass sich Schmutzpartikel festsetzen.

Komfortable Bedienung per Bluetooth

Die Steuerung per Bluetooth erlaubt dem Nutzer eine überaus komfortable Bedienung des Systems, beispielsweise von der Couch aus. Zudem ist eine Einbindung externer Helligkeits- und Temperatursensoren möglich – ebenfalls per Bluetooth –, die eine noch genauere Messung an bestimmten Stellen im Raum erlauben, etwa in der Nähe des Sofas.

Die Durchgängigkeit des Systems gestattet es, zunächst mit einer der drei Funktionen einzusteigen – etwa mit der Jalousiesteuerung – und später die anderen Funktionen Licht- und Heizungssteuerung einfach nachzurüsten. Der Elektromeister kann seine Kunden also zunächst für eine „kleine“ Lösung begeistern und später das System ausbauen und vergrößern. Eine durchgängige Bedienphilosophie macht den Umgang mit den Funktionen des Gira Systems 3000 auch für ungeübte Nutzer zum Kinderspiel.


Bildunterschriften:

Gira System 3000 Raumtemperaturregelung 01

Mit dem neuen Raumtemperaturregler werden die drei Funktionen Lichtsteuerung, Jalousiesteuerung und Heizungssteuerung in einem System gebündelt.


Gira System 3000 Raumtemperaturregelung 02

Für den Elektromeister ergeben sich mit der neuen Ausbaustufe des Gira Systems 3000 zahlreiche Vorteile, beispielsweise durch die intuitive Inbetriebnahme per Wizzard.


Gira System 3000 Raumtemperaturregelung 03

Auch Bauherren und Renovierer profitieren von den Vorteilen der neuen Heizungssteuerungsfunktion, etwa durch integrierte Standard-Zeitschaltuhren.

Bitte geben Sie bei einem Abdruck die Bildquelle mit "Bild: www.gira.de" an.

Download


Pressetext Gira System 3000 Raumtemperaturregelung, RTF

RTF, 3.473 Kb

Download


Pressetext Gira System 3000 Raumtemperaturregelung, PDF

PDF, 218 Kb

Download


Pressetext Gira System 3000 Raumtemperaturregelung, TXT

TXT, 5 Kb

Download


Pressebild Gira System 3000 Raumtemperaturregelung 01, JPG, 300 dpi

JPG, 2.412 Kb

Download


Pressebild Gira System 3000 Raumtemperaturregelung 02, JPG, 300 dpi

JPG, 2.372 Kb

Download


Pressebild Gira System 3000 Raumtemperaturregelung 03, JPG, 300 dpi

JPG, 796 Kb

Download


Kontaktinformation

Seifert PR GmbH
Dr. Clemens Ottmers
Zettachring 2a
70567 Stuttgart
Tel +49 711-7 79 18 17
clemens.ottmers(at)seifert-pr.de

Seitenanfang Download Kontaktinformation