1. Die nachfolgende Vereinbarung zwischen dem Nutzer und der Gira Giersiepen GmbH & Co. KG (GIRA) regelt die Nutzung der mobilen E-Vorschriften Applikation (APP). Diese App steht ausschließlich Unternehmen zur Verfügung, die Gira Aktiv Partner (GAP) oder Systemintegratoren sind. Die Software ist erhältlich für Apple IOS ab Version 6.0 und wird über den iTunes Appp-Store distribuiert. Darüber hinaus ist die Software auch als Web-App erhältlich und so unabhängig vom Betriebssystem mit jedem Smartphone und Tablet-PC bei aktiviertem Internet-Zugang verfügbar.
2. Die bei Erstinstallation vorhandenen Inhalte (Grundinhalte) dieser App werden dem Anwender kostenlos zur Verfügung gestellt. Mit Ausnahme der Grundinhalte (Schnellwissen), die kostenlos und frei zugänglich sind, stehen die Inhalte ausschließlich Gira Aktiv Partnern oder Systemintegratoren und deren Mitarbeitern zur Verfügung. Diese dürfen nicht an unberechtigte Dritte zur Nutzung weitergegeben oder in jedweder Weise ohne vorherige von Gira erteilte schriftliche Zustimmung veröffentlicht werden. Die Inhalte unterliegen dem Urheberrecht. Die persönlichen Zugangsdaten dürfen Dritten nicht bekanntgegeben werden. Sie sind geheim zu halten. Diese Verpflichtung ist vom Gira Aktiv Partner oder Systemintegrator auch auf alle Mitarbeiter zu übertragen, die für die App freigeschaltet werden. Gira behält sich vor, den Zugang zur App zu sperren, wenn durch Verschulden des Gira Aktiv Partners, des Systemintegrators oder eines seiner Mitarbeiter ein Missbrauch der Zugangsdaten, z.B. durch Weiterleitung an Dritte, erfolgt. In diesen Fällen bleibt der Nutzer zur Zahlung des vereinbarten Preises bis zum Ende des laufenden Kalenderjahres verpflichtet.
3. Die Inhalte der App werden von GIRA ständig erweitert und aktualisiert. Um diese Erweiterungen/Aktualisierungen zu erhalten und nutzen zu können, muss der Nutzer ein Abonnement abschließen. Der Abonnementzeitraum umfasst das gesamte laufende Kalenderjahr und verlängert sich , wenn nicht zuvor gekündigt wird jeweils um ein weiteres Kalenderjahr. Der Bezugspreis beträgt derzeit € 50,00 zzgl. der jeweiligen gesetzlichen Mehrwertsteuer pro Jahr je Gira Aktiv Partner oder Systemintegrator unabhängig von der Zahl der freigeschalteten Mitarbeiter. Bei außerordentlicher Beendigung des Abonnements während einer laufenden Abonnementsperiode erfolgt keine zeitanteilige Rückerstattung bereits gezahlter Bezugsgebühren.
4. Bei Nichtverfügbarkeit einzelner Inhalte oder Leitungsstörungen im Internet in Folge höherer Gewalt oder Störung des Arbeitsfriedens besteht kein Anspruch auf Leistung, Schadensersatz oder Minderung des Bezugspreises. Vorübergehende Betriebsunterbrechungen aufgrund der üblichen Wartungszeiten, systemimmanenten Störungen des Internets bei fremden Netzbetreibern sowie im Falle höherer Gewalt sind möglich. Es wird keine Haftung für die ständige Verfügbarkeit der Online-Verbindung übernommen. Ansprüche auf Entschädigung bei einer Betriebsunterbrechung bzw. bei einem Systemausfall können nicht geltend gemacht werden.
5. Die Bestellung der App erfolgt über ein Bestellformular auf der Gira Website. Sollen Mitarbeiter des Gira Aktiv Partners oder Systemintegrators ebenfalls die App nutzen dürfen, müssen für jeden einzelnen Mitarbeiter individuelle Zugangsdaten bestellt werden. Die Mitarbeiter erhalten die persönlichen Zugangsdaten via E-Mail an die im Bestellformular genannte E-Mail-Adresse. Die Mitarbeiter sind auf die Verpflichtung zur Nichtveröffentlichung oder Weitergabe von Inhalten oder Zugangsdaten gemäß Nr 2 dieser Bedingungen hinzuweisen.
6. Das Abonnement kann mit einer Frist von 1 Monat schriftlich zum Ablauf des laufenden Kalenderjahres gekündigt werden. Die Kündigung ist zu richten an Gira Giersiepen GmbH & Co. KG Gira Aktiv Partner Club Service Center, Dahlienstraße 10, 42477 Radevormwald. Beendet der Gira Aktiv Partner oder Systemintegrator seine Mitgliedschaft, endet gleichzeitig mit der Mitgliedschaft auch das Abo für die App. Bei Beendigung des Abos verlieren auch alle Mitarbeiter des Gira Aktiv Partners oder Systemintegrators den Zugang zur App. Mit dem Ende des Abos wird die App in den Auslieferungszustand versetzt und alle Inhalte außer den Grundinhalten werden gelöscht. Dies gilt auch für die Zugänge der Mitarbeiter des Gira Aktiv Partners oder Systemintegrators. Scheidet ein zugangsberechtigter Mitarbeiter des Gira Aktiv Partners oder Systemintegrators aus dessen Betrieb aus, verliert dieser die Berechtigung zur Nutzung der Exklusivinhalte der App. Aus diesem Grund ist der Gira Aktiv Partner oder Systemintegrator verpflichtet, Gira vom Ausscheiden des Mitarbeiters zu informieren.
7. Gira wird Ihre Daten nur im Rahmen des Vertragsverhältnisses nutzen und insbesondere die datenschutzrechtlichen Vorschriften beachten. Gira wird seine Mitarbeiter und Subunternehmer auf die Einhaltung des Datenschutzes verpflichten. Die Vertragsabwicklung, insbesondere die Übertragung von Inhalten, Datenverarbeitung und Service können unverschlüsselt über Internet erfolgen. Gira ist berechtigt, zur Vertragsabwicklung Subunternehmer einzuschalten und alle im Rahmen dieses Vertrages erhobenen personenbezogenen Daten an diese Subunternehmer zu übertragen bzw. diesen zugänglich zu machen.
8. Gira behält sich vor, diese Nutzungsbedingungen gegebenenfalls jederzeit anzupassen und zu verändern. Hiervon erhalten die Nutzer rechtzeitig Kenntnis.
9. Sollten einzelne dieser Bedingungen rechtsunwirksam sein oder werden, so bleibt der Vertrag im Übrigen unberührt. Gerichtsstand ist Radevormwald.