Alarmsysteme
Allgemein
Audio-Systeme
Elektroinstallation (allgemein)
Energiesäule und Panel
eNet
eNet SMART HOME
Funk-Bussystem
Gira ITS 30
Gira neue Schaltergeneration
Gira Planungs Assistent (GPLA)
Jalousiesteuerungs-System
KNX System
Kommunikationstechnik
LED-Beleuchtung
Rauchmelder, Melder und Sensoren
Rufsystem 834
Schalterprogramme
Tastsensoren und Abdeckungen für Bussysteme
Türkommunikations-System
ZigBee Light Link
Wie verhält sich ein Tastsensor 2, 3-fach im Betrieb, wenn von den drei Wippen z. B. nur zwei Wippen mit Gruppenadressen belegt sind?
Bei einem Tastsensor 2fach (Applikation104702) wird durch Tastendruck der Langzeitbefehl ausgelöst. Nach Loslassen der Taste sendet der Tastsensor jedoch ein STOP-Telegramm. Warum?
Was ist zu tun, wenn der Tastsensor 2plus beim Download der Applikation abbricht?
Wie kann der Anwender erkennen, ob die Heizungsuhr am Tastsensor 2plus aktiv ist und wie kann die Aktivierung vor- bzw. zurückgenommen werden?
In den Parametern ist "Änderung der Basis-Sollwertverschiebung dauerhaft übernehmen" mit "Ja" bestätigt. Bleibt bei dieser Einstellung die Basis-Sollwertverschiebung bei einer Änderung in der Display-Ebene 0 auch nach einem Busspannungsausfall erhalten?
Verpassen Sie keine Neuigkeiten mehr und bleiben Sie mit dem Gira Newsletter immer auf dem Laufenden über Produktneuheiten, Servicethemen, relevante Schulungen, aktuelle Normen und vieles mehr.
Die neue Gira Schaltergeneration wurde komplett neu entwickelt und erleichtert mit zahlreichen Verbesserungen die tägliche Arbeit. Erfahren Sie mehr zu den neuen Funktionen.
Über den intuitiv bedienbaren Gira Projekt Assistenten können die Projekte in wenigen Schritten bequem parametriert werden. Sie können z.B. Logik- und Visualisierungsfunktionen für den Gira X1/L1 erstellen.