FAQ

Welche Bedeutung haben die Kenngrößen des Parameters "Art der Heizung 5K/150 min"?

Antwort

Die Kenngrößen stehen für den Proportional- und den Integral-Anteil des Reglers.

Der Proportional-Anteil beschreibt in diesem Fall, dass der Regler innerhalb eines Temperaturbereichs von 5 Kelvin die Ventilstellung von 0 auf 100 Prozent setzt. Die Nachstellzeit des Reglers wird durch den Integral-Anteil beschrieben. Das bedeutet, dass der Regler innerhalb der vorgegebenen Zeit (hier: 150 Minuten) die Ventilstellung verdoppelt, wenn sich die Temperaturdifferenz trotz proportional wirkendem Anteil nicht ändert.

Bewirkt eine durch den Proportional-Anteil hervorgerufen Änderung der Stellgröße auf 45 Prozent keine Temperaturänderung, sorgt der Integral-Anteil dafür, dass die Stellgröße langsam bis zum Ablauf der 150 Minuten auf 90 Prozent gefahren wird.

Produkt

Tastsensor 2 plus 2fach mit Beschriftungsschild
Artikelnummer: 1052 00

Hat Ihnen die Antwort weitergeholfen?

Wenn wir Ihnen nicht weiterhelfen konnten, dann nehmen Sie doch Kontakt mit uns auf.