Alarmzentrale
Welche bzw. wieviele Ereignisse werden in dem Ereignisspeicher der KNX/EIB Alarmzentrale hinterlegt?
Was ist zu beachten, wenn sich beim routinemäßigen Abfragen einzelne der angeschlossenen Kontakte nicht über die Tasterschnittstelle zurück melden?
Was bedeutet die Fehlermeldung "Ein interner Fehler ist aufgetreten." (siehe Bild) bei der Projektierung der KNX/EIB Alarmzentrale?
Welche Ursache liegt vor, wenn die Fehlermeldung "Sabotage ..." auf der Anzeigeeinheit angezeigt wird, das Gerät mechanisch aber keinen Defekt aufweist?
Welche Bedeutung hat die Fehlermeldung "Error = Timeout / Intervall (ms): 20000" beim Start des PlugIns für die KNX/EIB Alarmzentrale (siehe Bild)? Welche Maßnahmen können getroffen werden, um den Fehler zu beheben?
Verpassen Sie keine Neuigkeiten mehr und bleiben Sie mit dem Gira Newsletter immer auf dem Laufenden über Produktneuheiten, Servicethemen, relevante Schulungen, aktuelle Normen und vieles mehr.
Unsere Konfiguratoren unterstützen Sie bei Ihrer täglichen Arbeit – ob als Beratungstool gemeinsam mit Ihren Kunden oder als Zeitersparnis zur schnellen Erstellung eines Angebotes oder einer Stückliste.
Über den intuitiv bedienbaren Gira Projekt Assistenten können die Projekte in wenigen Schritten bequem parametriert werden. Sie können z.B. Logik- und Visualisierungsfunktionen für den Gira X1/L1 erstellen.