FAQ

Welche Bedeutung hat die Fehlermeldung "Error = Timeout / Intervall (ms): 20000" beim Start des PlugIns für die KNX/EIB Alarmzentrale (siehe Bild)? Welche Maßnahmen können getroffen werden, um den Fehler zu beheben?

Antwort

Die Meldung tritt immer dann auf, wenn aus der ETS heraus das PlugIn der Alarmzentrale aufgerufen werden. Der Fehler kann aber auch bei allen weiteren KNX/EIB Produkten mit PlugIn-Unterstützung auftreten.

Die Ursache liegt im Bereich der Systemresourcen des verwendeten PCs. In der Regel ist der Arbeitsspeicher des Systems voll ausgereizt. Dies kann an zu vielen geöffneten Anwendungen auf dem Rechner liegen oder schlicht an der Situation, dass zu wenig Arbeitsspeicher vorhanden ist.

Für die Arbeit mit PlugIn-Geräten wird unter ETS 2 wie ETS 3, ETS4 oder ETS5 ein Arbeitsspeicher von 256 MB und eine Taktfrequenz des Prozessors von 1 GHz empfohlen.

Zwar liegen die Mindestanforderungen für die verschiedenen ETS-Versionen unter diesen Werten, aber eine Arbeit mit PlugIns gestaltet sich bereits bei Einhaltung dieser Mindestanforderungen sehr schwerfällig und langsam.

Produkt

KNX/EIB Alarmzentrale
Artikelnummer: 1142 00

Bild 01

Hat Ihnen die Antwort weitergeholfen?

Wenn wir Ihnen nicht weiterhelfen konnten, dann nehmen Sie doch Kontakt mit uns auf.