Alarmsysteme
Alarm Connect
Alarmsystem verdrahtet
Allgemeines
Funk-Alarmsystem
Funk-Alarmsystem kompakt
Wie lässt sich beim Gira HomeServer 2 ein Mittelwert aus zeitlichen Messwerten bilden?
Was bedeutet die Meldung "BCU2 - kein Kontakt", wenn sie auf der Debug-Seite des HomeServers unter "EIB/Status" erscheint?
Welches Datenvolumen wird minimal erzeugt, wenn der HomeServer permanent über einen Router auf das Portal zugreift? Die Höhe des Datenvolumens ist für HomeServer-Nutzer interessant, die zum Beispiel eine DSL-Verbindung mit Volumenbegrenzung verwenden.
Unter welchen Betriebssystemen kann die Expertensoftware zur Inbetriebnahme des HomeSevers 2 benutzt werden?
Aus der ETS 3 Professional kann über einen OPC-Export die Gruppenadress-Liste eines EIB Projektes so aufbereitet werden, dass sich diese in den HomeServer Experten importieren lässt. Das funktioniert aber nicht bei Projekten, in denen eine 2-Ebenen-Struktur der Gruppenadressen angelegt wurde. Außerdem werden, unabhängig von der Adress-Struktur, die leeren (unbenutzten) Gruppenadressen nicht mit exportiert. Wie lässt sich dieses Problem vermeiden?
Verpassen Sie keine Neuigkeiten mehr und bleiben Sie mit dem Gira Newsletter immer auf dem Laufenden über Produktneuheiten, Servicethemen, relevante Schulungen, aktuelle Normen und vieles mehr.
Unsere Konfiguratoren unterstützen Sie bei Ihrer täglichen Arbeit – ob als Beratungstool gemeinsam mit Ihren Kunden oder als Zeitersparnis zur schnellen Erstellung eines Angebotes oder einer Stückliste.
Über den intuitiv bedienbaren Gira Projekt Assistenten können die Projekte in wenigen Schritten bequem parametriert werden. Sie können z.B. Logik- und Visualisierungsfunktionen für den Gira X1/L1 erstellen.