FAQ

Aus der ETS 3 Professional kann über einen OPC-Export die Gruppenadress-Liste eines EIB Projektes so aufbereitet werden, dass sich diese in den HomeServer Experten importieren lässt. Das funktioniert aber nicht bei Projekten, in denen eine 2-Ebenen-Struktur der Gruppenadressen angelegt wurde. Außerdem werden, unabhängig von der Adress-Struktur, die leeren (unbenutzten) Gruppenadressen nicht mit exportiert. Wie lässt sich dieses Problem vermeiden?

Antwort

Wird eine ETS 3 Professional 3.0b verwendet, schafft nur ein so genannter Workaround Abhilfe: Das EIB Projekt muss vor dem OPC-Export auf eine 3-Ebenen-Struktur umgestellt werden, damit der Export zuverlässig funktioniert. Allerdings werden auch bei dieser Vorgehensweise keine leeren Gruppenadressen mit berücksichtigt.

Erst ab der ETS 3 Professional 3.0c funktioniert der OPC-Export einwandfrei. Alle erwähnten Funktionalitäten lassen sich hiermit erfolgreich durchführen.

Produkt

Gira Home Server 2 Net
Artikelnummer: 0529 00

Weitere Informationen

Gira HomeServer

Hat Ihnen die Antwort weitergeholfen?

Wenn wir Ihnen nicht weiterhelfen konnten, dann nehmen Sie doch Kontakt mit uns auf.