FAQ

Wie lerne ich einen an der Wohnungsstation AP (ab Index 06) angeschlossenen Etagenruftaster in Wohnungsstationen ein die gleichzeitig gerufen werden sollen?

Antwort

Sollen bei der Betätigung eines Etagenruftasters mehrere Wohnungsstationen gleichzeitig gerufen werden, kann ein Etagenruftaster wie folgt mehreren Wohnungsstationen zugeordnet werden:

1. Drücken Sie am Steuergerät für 3s die Taste Systemprog. um den Programmiermodus zu starten

 

2. Drücken Sie für 6 s den an der Wohnungsstation 1 angeschlossen Etagenruftaster.

Nach 3 s hören Sie eine kurzen Quittierton. Halten Sie die Taste für weitere 3 s gedrückt, bis Sie einen 2. kurzen Quittierton hören. Danach lassen Sie die Taste los und Sie hören einen langen Quittierton.

 

3. Drücken Sie an der Wohnungsstation 2 für 3 s Lichtsymbol-Taste , bis Sie einen kurzen Quittierton hören und lassen dann los. An der Wohnungsstation2 bestätigt ein langer Quittierton den erfolgreichen Einlernvorgang.

 

Um eine weitere Wohnungsstation zuzuordnen, wiederholen Sie die Prozedur ab Schritt 2.

 

4. Drücken Sie am Steuergerät kurz die Taste Systemprog. um den Programmiermodus zu beenden.

 

5. Führen Sie einen Funktionstest durch. Beim Drücken des Etagenruftasters klingeln alle zugeordneten Wohnungsstationen.

 

Produkt

Wohnungsstation Audio (ab Index 06)
Artikelnummer: 1250xx

Hat Ihnen die Antwort weitergeholfen?

Wenn wir Ihnen nicht weiterhelfen konnten, dann nehmen Sie doch Kontakt mit uns auf.