FAQ

Wie lässt sich das Kamerabild der Farbkamera des Gira Türkommunikations-Systems mit Hilfe des TV-Gateways auf einem Home- bzw. FacilityServer darstellen und wie kann ein Türruf im Home- bzw. FacilityServer signalisiert werden?

Antwort

Nachfolgend werden alle erforderlichen Schritte zur Nutzung des AXIS Videoservers (z. B. Axis 240Q) in Verbindung mit dem TV-Gateway aufgezeigt, um eine Anbindung an den Gira Home- oder FacilityServer ohne zusätzliche EIB Komponenten zu realisieren.

Dabei werden folgende Funktionen umgesetzt:

  • Signalisierung eines Türrufes im Home- oder FacilityServer (Visu-Seite aufrufen, Bild in Archiv speichern und …).
  • Manuelles Abrufen des aktuellen Kamerabildes vom TV-Gateway per Home- bzw. FacilityServer WEB-Abfrage.
  • Umschaltung zwischen mehreren Kameras über das Erweiterungsmodul (Artikel-Nr. 1259 00). Der Videoserver bietet hierzu bis zu 4 Binärausgänge.

Die Abbildungen zeigen alle erforderlichen Einstellungen, die für Home- bzw. FacilityServer sowie den Videoserver vorgenommen werden müssen.

Bild 1 und 2 zeigen die Einstellungen in der Experten-Software für Home- bzw. FacilityServer, damit das Kamerabild manuell per WEB-Abfrage abgerufen werden kann.

Soll eine Kamera gezielt aufgerufen werden, ist der Sende-Parameter den zugeordneten Relaisausgängen anzupassen. Mögliche Parameter für einen Impuls am Relais mit der Dauer von 300 ms: /axis-cgi/io/output.cgi?action=2:/300\

Hinweis:

Durch die gezielte Veränderung der Webabfrage lassen sich die Relaisausgänge auch für andere Funktionen nutzen (z. B. Schalt-Reihenfolgen mit definierten Ein- und Ausschaltzeiten). Detailliertere Infos finden Sie unter:

http://www.axis.com/techsup/cam_servers/dev/cam_http_api_2.htm#api_blocks_io

Bild 3 und 4 zeigen die Einstellungen zur Signalisierung eines Türrufes durch ein IP-Telegramm des Videoservers an den Home- bzw. FacilityServer. Hier wird der frei gewählte Port 7000 verwendet.

Die Einstellungen zur Signalisierung eines Türrufs im Videoserver entnehmen Sie den Bildern 5 und 6.

Produkt

Gira HomeServer
Gira Facility Server (Artikel-Nr. 2075 00)
Artikelnummer: 0529 00

Bild 01

Bild 02

Bild 03

Bild 04

Bild 05

Bild 06

Weitere Informationen

Gira HomeServer

Hat Ihnen die Antwort weitergeholfen?

Wenn wir Ihnen nicht weiterhelfen konnten, dann nehmen Sie doch Kontakt mit uns auf.