FAQ

Wie lässt sich ein Zugriff über das Gira Portal auf den HomeServer realisieren, wenn nicht über Port 80 auf den HomeServer zugegriffen werden kann (z. B. wenn der HomeServer über einen Netzwerk-Router ans Internet angeschlossen ist)?

Antwort

Manchmal kommt es vor, dass der Systemadministrator eines Netzwerks den Port 80 am Netz-Router nicht für den HomeServer frei gibt. Da aber als Standardeinstellung für einen Zugriff auf den HomeServer über das Gira Portal Port 80 vorgegeben ist, wird beim Zugriff über einen Port ungleich 80 lediglich die WAN IP-Adresse, unter der der HomeServer erreichbar ist, angezeigt (siehe Bild 1).

Um nun direkt auf den HomeServer zuzugreifen, muss dem Portal für diesen HomeServer der öffentliche Port am Netz-Router mitgeteilt werden (im Beispiel Port 20001).

Diese Einstellung wird im Portal unter Name ändern direkt vom Benutzer vorgenommen (siehe Bild 2).

Produkt

Gira HomeServer 2 Net
Artikelnummer: 0529 00

Bild 01

Bild 02

Weitere Informationen

Gira HomeServer

Hat Ihnen die Antwort weitergeholfen?

Wenn wir Ihnen nicht weiterhelfen konnten, dann nehmen Sie doch Kontakt mit uns auf.