FAQ

Wie lässt sich mit dem Gira HomeServer 2 eine Funktion realisieren, die bewirkt, dass bei einem Eingangstelegramm (Trigger) immer der aktuelle Wert eines Kommunikationsobjektes gesendet wird?

Antwort

Diese Funktion lässt sich im HomeServer 2 mit Hilfe eines selbst erstellten Logikbausteine nachbilden. Im Anhang befindet sich der fertige Telegrammgenerator mit Triggereingang als hsl-Datei. Das exakte Verhalten des Bausteins kann der Dokumentation entnommen werden, die ebenfalls im Anhang zur Verfügung steht.

Um den Baustein zu nutzen, muss die hsl-Datei in das HomeServer Unterverzeichnis logic kopiert werden. Der Baustein wird im grafischen Logikeditor in die Rubrik "1" einsortiert.

Produkt

Gira HomeServer 2 Net
Artikelnummer: 0529 00

Weitere Informationen

Gira HomeServer

Hat Ihnen die Antwort weitergeholfen?

Wenn wir Ihnen nicht weiterhelfen konnten, dann nehmen Sie doch Kontakt mit uns auf.