Sicherheit

Kinder, Jugendliche und Studenten verbringen den größten Teil der Woche auswärts – in der Schule oder Hochschule, im Kindergarten oder in der Kindertagesstätte. Klar, dass da nicht nur Bildung und Lernziele im Vordergrund stehen, sondern auch die Sicherheit im Gebäude. Von Steckdosen mit erhöhtem Berührungsschutz über Rauchmelder bis hin zum komplexen Rufsystem oder einem Alarmsystem bietet Gira ein großes Sortiment an Produkten für den täglichen Schutz vor Verletzung, Rauch und Brand oder dem Eintritt Unbefugter.

Gira Rauchwarnmelder

Die Gira Rauchwarnmelder können Leben retten, denn sie warnen, bevor die Rauchkonzentration gefährlich wird. Sie machen sich mit einem aufdringlichen Warnton bemerkbar, der nicht zu überhören ist. Die Rauchmelder sind batteriebetrieben und arbeiten äußerst zuverlässig und störsicher durch einen automatischen Selbsttest. Gira Rauchmelder modular können mit weiteren Rauchmeldern vernetzt werden. Erkennt ein Gerät einen Brand oder Rauchentwicklung, schlagen alle Alarm.

Gira Bewegungsmelder

Bewegungsmelder von Gira sparen nicht nur Energie durch eine bedarfsgerechte Ausleuchtung von Räumen und anderen Zonen. Sie machen ein Gebäude auch sicherer, weil sie in Flur oder Eingangsbereich, auf dem Schulhof oder im Fahrradkeller sofort das Licht einschalten oder Bewegungen an das Wachpersonal melden, sobald jemand ihren Überwachungsbereich betritt. Für Innen- und Außenbereiche bietet Gira verschiedene Produkte, die speziellen Anforderungen gerecht werden.

Bewegungsmelder gekoppelt mit KNX

Automatikschalter und Präsenzmelder sind auch in das KNX System integrierbar. Neben der Funktion „Licht schalten“ können sie dann Bewegungen auf dem Gebäudeplan der Kontrolleinheit anzeigen oder weitere Aktionen wie z. B. einen Alarm auslösen. Zusätzlich ist es möglich, Störmeldungen per Anruf, SMS oder E-Mail an den Hausmeister oder Wachdienst zu senden.

Gira Rufsystem 834

Das Rufsystem 834 kommt überall dort zum Einsatz, wo in Notsituationen Hilfe gerufen werden soll. In der Schule wird es z. B. in Klassenräumen oder in der Sporthalle installiert, dazu gehört es zur Ausstattung eines behindertengerechten WCs. Bei Betätigung einer Ruftaste wird ein Signal z. B. an das Sekretariat, das Lehrerzimmer oder den Hausmeister weitergegeben, so dass von dort entsprechende Maßnahmen eingeleitet werden können. Das Rufsystem 834 erfüllt alle sicherheitstechnischen Anforderungen nach DIN VDE 0834 und bietet einen bislang einzigartigen Vorteil im Markt: Es lässt sich passend zum Schalterprogramm installieren und sorgt damit für ein einheitliches Design der gesamten Elektroinstallation.

Gira SCHUKO-Steckdosen

Ob mit erhöhtem Berührungsschutz, Überspannungsschutz, Fehlerstromschutz, Kontrolllicht oder LED-Orientierungsleuchte: Gira bietet ein großes Sortiment an Steckdosen, die den speziellen Sicherheitsanforderungen in Schulen oder Kindergärten gerecht werden. Sie bieten Schutz, wenn unvorsichtige Kinderhände einfach hinfassen, wenn bei Gewitter am Computer gearbeitet wird oder für den Fall, dass einmal defekte Kabel oder Geräte im Einsatz sind.

Gira Wassergeschützt Aufputz

Wassergeschützt Aufputz ist das besonders robuste Schalterprogramm für Einsatzgebiete wie Tiefgaragen oder Fahrradkeller, bei denen es auf Schutz gegen Feuchtigkeit und Nässe ankommt oder wo bestimmte Sicherheitsregeln gelten. Das ist zum Beispiel im Heizungsraum der Fall, der über einen beleuchteten Heizungs-Notschalter verfügen muss. Oder in Treppenhäusern, wo Notschalter z. B. bei Brand und Rauch einen Hausalarm auslösen.

Sicherheitsschalter

In Räumen, wo z.B. an Übungsplätzen oder Schülerexperimentiertischen gearbeitet wird, sollte ein zentraler Schalter installiert sein, der gegen unbefugte Nutzung gesichert ist und von dem aus die Stromzufuhr bewusst von Lehrkräften ein- und ausgeschaltet wird. Mit einem zusätzlichen Notschalter kann die Stromzufuhr jederzeit unterbrochen werden.

Gira Zentral-Aus-Schalter

Haben alle Schüler ihren Computer ausgeschaltet? Sind in der Schulküche wirklich alle Herdplatten abgestellt? Ist die Bühnenanlage der Schulaula komplett aus? Mit dem Zentral-Aus-Schalter gibt ein Tastendruck die Gewissheit: Innerhalb des KNX/EIB Systems können alle vorher einprogrammierten Stromkreise auf einen Schlag abgestellt werden – ohne Ausnahme.

Gira für Kindergärten, Schulen und Hochschulen

TOP

Gira verwendet Cookies für Websites in der Domain gira.de. Durch die Nutzung unserer Website stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. Erfahren Sie mehr zu den von uns oder Dritten eingesetzten Cookies und Ihren Möglichkeiten diese auszustellen in unserer Datenschutzerklärung.

Wenn Sie ablehnen, werden keine Tracking Cookies gesendet. Ihr Besuch auf dieser Website wird dann nicht erfasst.

Akzeptieren
 
Ablehnen