Senic MoodBlock zur Light + Building 2024.

1. Was ist ein Senic MoodBlock?

Mit dem Smartphone können alle auf dem MoodBlock hinterlegten Inhalte abgerufen werden. Hierfür muss das Smartphone an den neuen Gira Light + Building MoodBlock gehalten werden. Vorab muss keine App geöffnet oder andere Einstellungen vorgenommen werden. Das Telefon erkennt, was auf dem Block gespeichert ist und ruft diese Inhalte automatisch auf.

Dies funktioniert über einen im Smartphone eingebauten NFC-Sensor, der einen kleinen Chip in jedem MoodBlock ausliest. Dank Energy Harvesting Technologie sind keine Batterien notwendig, so dass die Blöcke nie aufgeladen werden müssen.

Die Gira Light + Building MoodBlocks können mit iPhone- und Android-Geräten genutzt werden. Zu beachten ist, dass mit den MoodBlocks keine Musik auf Sonos Lautsprechern abgespielt werden kann.


2. Wie kann der Senic MoodBlock genutzt werden?

Aktuell befindet sich die Gira Neuheitenseite auf dem MoodBlock. Dieser kann aber auch mit eigenen Inhalten belegt werden. 

So funktioniert es: 

1.  Im ersten Schritt ist die App „NFC Tools" herunterzuladen. Hiermit lassen sich unterschiedliche Datensätze auf dem MoodBlock speichern und updaten. Bitte vorher sicherstellen, dass NFC auf dem Smartphone aktiviert ist.

2. Beim Öffnen der App werden verschiedene Kategorien angezeigt. In der Kategorie „Schreiben" die Option „Datensatz hinzufügen" auswählen. Dort kann aus Kategorien wie Text, URL oder sogar Applikationen ausgewählt werden.

3. Im nächsten Schritt ist der Punkt „URL/URI" auszuwählen und in das rechte Feld die neue URL einzusetzen, die zukünftig über den MoodBlock ausgespielt werden soll.

4. Nachdem die URL bestätigt wurde, ist über die automatisch aufgerufene Startseite die Option „Schreiben“ auszuwählen.

5. Zur Überschreibung der Inhalte muss das Smartphone an den MoodBlock geführt werden. Hierbei ist darauf zu achten, dass der MoodBlock die NFC Antenne des Smartphones berührt.

6. Es erscheint eine Anzeige in der App, dass die Überschreibung erfolgreich war. 

 


3. Wie kann über den MoodBlock eine Smart Home Szene einstellen?

Voraussetzung für die Ausspielung einer Smart Home Szene auf dem MoodBlock, ist der Besitz eines Gira X1 Servers und eine konfigurierte Szene in der Gira Smart Home App. Mit dem MoodBlock kann die Szene ganz bequem ausgelöst werden. Dazu muss lediglich das mobile Gerät an den MoodBlock gehalten werden.

Speichern einer Szene auf einem MoodBlock: 

1. Die Gira Smart Home App öffnen, über das Zahnrad in die Einstellungen (Symbol) navigieren und NFC-Tag auswählen.

2. Eine Szene auswählen und den NFC Tag in die Nähe des Smartphones halten.

Abspielen einer Szene von einem MoodBlock: 

1. Das Smartphone an den MoodBlock halten.

2. Je nach Smartphone und Betriebssystem öffnet sich die Gira Smart Home App automatisch und die Szene wird direkt abgespielt.