Herzlich Willkommen im Gira Newsroom. Hier finden Sie alle aktuellen Informationen rund um das Unternehmen auf einen Blick – von Produktneuheiten über Pressemitteilungen bis hin zu den neuesten Aktivitäten in verschiedenen sozialen Netzwerken.
8. Okt 2018
Knapp zwei Jahre nach der Grundsteinlegung für das neue Produktions-, Entwicklungs- und Logistikzentrum derGira Giersiepen GmbH & Co. KG hat das Technologieunternehmen am 6. Oktober 2018 den 30.000 Quadratmeter großen Gebäudekomplex im Osten Radevormwalds offiziell eingeweiht. Dirk Giersiepen, Geschäftsführender Gesellschafter des Bergischen Mittelständlers, erläutert im Gespräch Hintergründe zum größten Investitionsvorhaben in der Geschichte des 1905 gegründeten Familienunternehmens.
9. Okt 2017
In unserem vorherigen Beitrag "Smart Up Your Life" hatten wir die Bedeutung der Planung der Gebäudeautomation durch den Elektrofachmann betont und dabei auch schon den Unterschied zwischen einem kabelgebundenen und einem funkbasierten Bussystem angesprochen. Kabel und Funk haben Vor- und Nachteile, je nach angestrebter Lösung. Ein kabelgebundenes System empfiehlt sich generell für den Neubau, Funk eher für die Renovierung. Allerdings gibt es noch eine Reihe weiterer Unterscheidungen.
7. Okt 2017
Smart-Home-Anwendungen sind nicht nur "in", sondern inzwischen beim Verbraucher angekommen. Es geht nicht mehr bloß um Gadgets. Vielmehr hält die Digitalisierung und Vernetzung der Gebäudetechnik Einzug in die eigenen vier Wände. Wer sich ein Smart Home bauen oder sein Zuhause "smart" renovieren will, sollte deshalb unbedingt eine zukunftssichere Elektroinstallation planen. Voraussetzung dafür ist ein Gespräch mit dem dafür zuständigen Planer: dem Elektrofachmann.
27. Okt 2016
Eine KNX-Installation ist wahrlich kein Hexenwerk. Aber einfach „nebenbei“ ist sie auch nicht getan, vor allem dann nicht, wenn die Gebäudeautomation kein Kerngeschäft eines Elektrobetriebs ist. System-Integrator Klaus Geyer hat hierzu Erfahrungen gesammelt: Oft wird er als Feuerwehrmann gerufen, um fehlerhaft geplante Projekte „ans Laufen zu bringen“. In einem Interview mit Andreas Stöcklhuber, Chefredakteur der Fachzeitschrift „de“, gibt er praktische Tipps, die jeder Elektromeister beherzigen sollte.
8. Aug 2016
"Was macht eigentlich …?" Diese Frage kennt jeder. Manchmal mit dem Zusatz: "… den lieben langen Tag." Wir haben uns bei Gira umgeschaut und umgehört. Und sind dabei Dirk Beyer begegnet, einem Gira System-Integrator und zugleich Gira Revox Studio Partner aus Neumünster unweit von Hamburg.
8. Jul 2016
Architekten können das – und zwar aus dem Effeff. Der versierte Elektromeister kann es auch – aus Erfahrung: sich vorstellen, wie ein geplantes Gebäude nachher wirklich aussieht, wie Schalter und Steckdosen auf den Wänden tatsächlich wirken. Bauherren und Renovierer dagegen müssen sich beraten lassen. Oder sie nehmen den Gira Designkonfigurator zur Hilfe. Idealerweise beim Beratungsgespräch ihres Elektromeisters.
1. Jul 2016
Schalter, Steckdosen, Netzwerkanschluss, Türsprechanlage: Was wird wo installiert? Wie viele sind nötig? Was ist eine Vernetzung? Wie kann ich mein Zuhause mit dem Smartphone steuern? Und was ist sonst noch zu beachten bei der Elektroinstallation? Wer baut oder renoviert, lässt sich natürlich vom Elektromeister beraten. Trotzdem kann es nicht schaden, sich vorab einen Überblick zu verschaffen.
2. Okt 2015
Überzeugende Vielschichtigkeit – Gira Esprit Linoleum-Multiplex ist ein Schalterprogramm mit außergewöhnlich vielen Facetten. Vier kurze Clips setzen diese unterhaltsam in Szene. Lassen Sie sich inspirieren von Design, Originalität und Natürlichkeit des mehrfach ausgezeichneten Schalterprogramms.
18. Apr 2015
Heute ist der Internationale Denkmaltag. Er soll an die Bedeutung erinnern, die Schutz und Pflege von Denkmälern zukommt – als Bewahrung unseres historischen Kulturerbes. Wir haben uns erinnert, dass die Gira System-Integratoren auch dabei helfen, denkmalgeschützte Gebäude zu sanieren, intelligent auszustatten und damit für die Zukunft zu erhalten. Ein schönes Beispiel dafür ist das Wasserschloss Palsterkamp im Osnabrücker Land.
31. Mär 2015
Gebäudeautomation spielt im Alltag eine immer wichtigere Rolle, sei es nun um Energie einzusparen oder um einen Gewinn an Komfort zu bekommen. Wäre es dann nicht wünschenswert, wenn auch das ITK-System integraler Bestandteil einer solchen Installation werden könnte? Die neue Anlage von Auerswald, die COMpact 4000, ist dafür die perfekte Lösung.
@gira
Room dividers are a great way to structure your space. If you’re using a single room for multiple purposes, they ca… https://t.co/xWo4eVU3nW
vor 1 Stunde
Diese 5 smarten Schlafzimmer-Lösungen begleiteten Dich entspannt in den Schlaf
vor 1 Stunde
follow @gira
Filme zu Lösungen und Produkten von Gira
ZIP 6.745.891 Kb
Gira Control 19 Client 2
Klimahouse, Bolzano
22.01-25.01.20
Häuslebauer, Graz
23.01-26.01.20
Stockholm Furniture & Light, Stockholm
04.02-08.02.20
Gira verwendet Cookies für Websites in der Domain gira.de. Durch die Nutzung unserer Website stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. Erfahren Sie mehr zu den von uns oder Dritten eingesetzten Cookies und Ihren Möglichkeiten diese auszustellen in unserer Datenschutzerklärung.
Wenn Sie ablehnen, werden keine Tracking Cookies gesendet. Ihr Besuch auf dieser Website wird dann nicht erfasst.