Herzlich Willkommen im Gira Newsroom. Hier finden Sie alle aktuellen Informationen rund um das Unternehmen auf einen Blick – von Produktneuheiten über Pressemitteilungen bis hin zu den neuesten Aktivitäten in verschiedenen sozialen Netzwerken.
6. Jul 2018
Was vor gar nicht so langer Zeit noch völlig verpönt war, ist inzwischen wieder in: Gardening, wie es so schön auf Neudeutsch heißt. Gemeint ist das gute alte Gärtnern oder ganz einfach die Gartenarbeit. Kleingartenvereine – früher oft als "Spießer's Paradise" verunglimpft – können sich vor Anfragen kaum noch retten. Und es sind junge Familien, die diesen Trend befeuern: Selbst in Großstädten mit ihrem notorischen Platzmangel entstehen Gärten an allen Ecken und Enden. Und wenn's gar nicht anders geht, auch auf den Flachdächern von Hochhäusern.
Doch auch der Garten vor und hinter dem eigenen Häuschen erlebt eine Renaissance. Mit dazu beitragen dürfte, dass intelligente Technik, die wir aus dem Smart Home kennen, inzwischen ins Grüne vorgedrungen ist. Und so werden der geliebte Garten oder die Terrasse schnell zum verlängerten Wohnzimmer, zur Outdoor-Küche oder zum Festsaal unter freiem Himmel.
Dabei lässt sich beobachten, dass Produkte und Lösungen, die Sicherheit und Zeitersparnis versprechen, besonders nachgefragt werden. In diesem Zusammenhang spielt das Thema "Strom im Garten" eine große Rolle. Denn der wird oft benötigt: zum Rasenmähen und Heckenschneiden und manchmal auch zum Grillen und Kühlen der Getränke. Oder zum Musikgenuss und – gerade jetzt zur WM – für den Fernseher. Wer allerdings Kabel quer durch den Garten zieht, lebt gefährlich. Denn ein Stromschlag aus einer zerfetzten Leitung kann tödlich sein. Aber auch herumliegende Kabel werden leicht zur Stolperfalle und können zu Stürzen und Brüchen führen.
Doch das muss nicht sein. Es gibt Produkte für die Außeninstallation, die Sicherheit garantieren. Bei Gira sind das die Energiesäulen, die fest montiert sind und die Elektroinstallation im Außenbereich erweitern. Der Vorteil für den Gartenfreund: Die Gira Energiesäulen können genau dort installiert werden, wo Anschlüsse benötigt werden.
Zum Thema "Sicherheit" gehört zudem die Beleuchtung. Denn auch die laueste Sommernacht endet früher oder später im Dunkeln. Aber wer lässt sich schon davon stören, vor allem wenn die Gartenparty so richtig in Fahrt gekommen ist? Hier empfehlen sich beispielsweise die Gira Lichtsäulen, etwa an Gartenwegen und in Eingangsbereichen, auf Terrassen, an Beeten oder auf Grünflächen. Wird die Außenbeleuchtung mit Bewegungsmeldern gekoppelt, dient sie zudem der wirksamen Abschreckung von ungebetenen Besuchern – wenn die Party längst vorbei ist.
Doch so schön Gärtnern auch sein mag – jeder Hobbygärtner wird zugeben, dass es auch monotone Arbeiten gibt, die niemand wirklich gerne erledigt. Rasenmähen gehört dazu. Doch hier gibt es inzwischen Mähroboter, die sich ebenso gründlich wie stur durchs Gras fressen wie einst das Schaf. Auch das Gartenwässern ist nicht jedermanns oder jedefraus Sache. Wer aber ein leistungsfähiges KNX System sein Eigen nennt, das im Smart Home viele Funktionen halb- oder sogar vollautomatisch steuert, dem kann diese Arbeit abgenommen werden. Denn der fachkundige System-Integrator installiert eine automatische Gartenbewässerung, die übers Internet mit der Wettervorhersage verbunden ist. Aufgrund deren Informationen entscheidet dann der Gira HomeServer, ob der Garten bewässert werden soll – oder ob man nicht lieber das nächtliche Gewitter abwarten sollte. Wer allerdings noch vor der Party den Rasen mähen lassen und dann wässern will – per App ist das natürlich möglich.
All diese Produkte und Lösungen sorgen für Sicherheit, Zeitersparnis und damit mehr Komfort im Grünen. Doch von einer Illusion sollten wir uns schnell verabschieden: "Smart Gardening" wird uns keineswegs alle Gartenarbeit abnehmen. Wäre ja auch schade – denn Gärtnern ist ein tolles Hobby, bei dem man entspannen und gestalten kann. Und was gibt es Schöneres, als nach einem erfüllten Tag im eigenen Garten das wohlverdiente Feierabendbier oder ein Gläschen guten Wein zu genießen. Selbstverständlich ordentlich gekühlt …
2. Apr 2018
"Vom Eise befreit sind Strom und Bäche …" Wer kein ausgemachter Schneejunkie oder eingefleischter Gletscherfan ist, kann diesen Stoßseufzer von Dr. Faust aus dem Goethes gleichnamigen Drama vollauf verstehen: endlich – es wird Frühling. "Raus in die Natur" lautet jetzt die Devise. Wer der glückliche Besitzer oder Pächter eines Gartens ist, den halten ohnehin keine zehn Pferde mehr.
Doch Vorsicht! Der Garten ist nicht so harmlos, wie er tut. Vor allem wer mit Strom hantiert, begibt sich durchaus in Lebensgefahr. Denn wer elektrische Geräte im Freien nutzt, zieht meist das Verlängerungskabel einfach quer über Beete und Rasenflächen. Eine kleine Unachtsamkeit, und schon hat der Elektro-Rasenmäher das Kabel zerfetzt. Und ein elektrischer Schlag ist tatsächlich lebensgefährlich.
Sicherheit vor solchen Risiken bietet unsere multifunktionale Gira Energiesäule. Denn sie liefert Energie genau dort, wo sie benötigt wird. Aus witterungsbeständigem Material und fest im Garten montiert, ist sie mit integrierten Steckdosen und wahlweise auch mit einer Leuchte bestückt. Rasentrimmer und Heckenschere lassen sich nun gefahrlos anschließen. Auf der Terrasse liefert sie die nötige Energie für den Elektro-Grill, die Stereoanlage, den Fernseher oder den Laptop.
Unsere Energiesäule gibt es in unterschiedlichen Varianten: als reinen Stromversorger mit SCHUKO-Steckdosen, als Energiesäule mit einem integrierten Lichtelement und als reine Lichtsäule ohne Steckdosen. Dabei wird das Licht so breit gestreut, dass Rasenflächen oder Terrassen gut ausgeleuchtet werden. Was letztlich die Gefahr des Stolperns minimiert ...
@gira
Steuert mit der eNet SMART HOME App Euer Zuhause ganz bequem von unterwegs. #enet #smart #app #zuhause #smarthome… https://t.co/SD3AIObd4d
vor 4 Stunden
In der eNet SMART HOME App könnt Ihr den aktuellen #Stromverbrauch Eurer angeschlossenen Geräte sehen. #enet #smart… https://t.co/HQE0pirgCk
vor 8 Stunden
follow @gira
Filme zu Lösungen und Produkten von Gira
BATIBOUW, Brüssel
21.02-03.03.19
eltefa, Stuttgart
20.03-22.03.19
Neues BauEn, Friedrichshafen
20.03-24.03.19
Gira verwendet Cookies für Websites in der Domain gira.de. Durch die Nutzung unserer Website stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. Erfahren Sie mehr zu den von uns oder Dritten eingesetzten Cookies und Ihren Möglichkeiten diese auszustellen in unserer Datenschutzerklärung.