Service
Newsroom

Herzlich Willkommen im Gira Newsroom. Hier finden Sie alle aktuellen Informationen rund um das Unternehmen auf einen Blick – von Produktneuheiten über Pressemitteilungen bis hin zu den neuesten Aktivitäten in verschiedenen sozialen Netzwerken.

Alle Pressemitteilungen und Kontakt

Dimmen

12. Jun 2019

Gira für die Gesundheitswirtschaft (15)
Dimmen mit dem Gira System 3000

Ausreichende Beleuchtung ist für Senioren von großer Bedeutung, weil die Sehkraft im Alter meist nachlässt. Das richtige Licht ist deshalb nicht nur komfortabel, sondern ein nicht unbeträchtlicher Sicherheitsfaktor, schon weil es dabei helfen kann, Stürze zu vermeiden. Zu grelles Licht dagegen hat einen ähnlichen Effekt: Es wirkt störend und kann, wenn es blendet, zu Unfällen beitragen. Licht dimmen zu können ist im Bereich des Gesundheitswesens deshalb ein nicht zu unterschätzender Faktor.

Mit unserem neuen Gira System 3000 bieten wir zwei Universaldimmer an, mit denen sich Licht bequem in seiner Helligkeit regeln und den individuellen Bedürfnissen anpassen lässt. Das gilt auch für LED, die mittlerweile ja auch im Wohnbereich zum Standard geworden sind. In der Regel gibt es dabei ein großes Problem: Jeder LED-Lampentyp benötigt einen speziellen Dimmer. Unser Gira System 3000 Universaldimmer dagegen denkt mit und misst sich automatisch auf die Last ein. Der Universal-LED-Drehdimmeinsatz Standard und der Universal-LED-Drehdimmeinsatz Komfort ersetzen 8 herkömmliche Dimmeinsätze. Zum Sortiment gehört außerdem der Dreh-Nebenstelleneinsatz 3-Draht für LED Dimmer.

Doch das Gira System 3000 bietet mehr Lichtfunktionen als nur Dimmen. Die Bewegungsmelderaufsätze 1,10 m Standard und 2,20 m Komfort Bluetooth sowie der Präsenz- und Bewegungsmelder 360°-Aufsatz Bluetooth erfassen Bewegungen im Raum und schalten das Licht automatisch an und nach einer definierten Zeitspanne wieder ab – zuverlässig und absolut sicher.

Bluetooth erlaubt neben der manuellen oder automatischen Steuerung von Funktionen auch die Programmierung und Bedienung über die Gira Bluetooth App: mit dem Smartphone oder Tablet bequem vom Sofa aus, ohne spezielle Programmiertools oder ein Netzwerk. Das ist für den Elektromeister einfach ideal, aber auch für Nutzer, die Wohnkomfort schätzen.

23. Jan 2018

Licht einfach und komfortabel dimmen
Gira bietet großes Sortiment

Noch ist sie nicht ganz vorbei, die dunkle Jahreszeit. Und gegen Dunkelheit hilft bekanntlich nur ein Mittel: Licht. Schön, wenn sich die Leuchten in Haus oder Wohnung nicht nur zu stimmungsvollen Szenen zusammenfassen, sondern auch in ihrer Helligkeit dimmen lassen. Denn dann zeigt sich, was Licht alles kann: Atmosphäre schaffen, Raumgefühl vermitteln, Sicherheit geben. Wir wollten an dieser Stelle nur kurz daran erinnern: Gira bietet zum Dimmen ein großes Sortiment. Dazu gehören klassische Tast- und Drehdimmer sowie moderne Touchdimmer.

Der aktuelle Clou aber ist der Gira Universal-LED-Dimmer Mini. Mit ihm wird aus einem üblichen Installationstaster ein universeller Dimmer. Die kompakte Bauform des Einsatzes erleichtert die Installation in der Gerätedose hinter dem Taster. Mit dem Gira Universal-LED-Dimmer Mini lassen sich Leuchten komfortabel und überaus schonend in ihrer Helligkeit regulieren – und so individuelle Lichtstimmungen erzeugen. Und wer herabdimmt, spart außerdem noch Energie. Besonders komfortabel bei der Installation: Der Dimmer misst sich eigenständig auf das angeschlossene Leuchtmittel ein. Besonders schön dazu: Die Tastereinsätze passen in die zahlreichen Designvarianten der Gira Schalterprogramme und lassen sich so perfekt in jeden Wohnstil integrieren.

14. Mai 2017

Gira Kompensationsmodul LED
Dimmen ohne Flackern und Nachleuchten

Neuerungen müssen nicht immer gleich die Welt verändern. Oft reicht es aus, wenn sie einfach praktisch sind. So wie das Gira Kompensationsmodul LED. Das dimmt – in Verbindung mit Gira Universal- oder Gira Tronic-Dimmern – HV-LED-Lampen ohne Flackern und Nachleuchten. Und beseitigt damit ein Problem: HV-LED-Lampen, die zweifellos viele Vorteile haben, beispielsweise sparen sie Strom, machen oft Schwierigkeiten. Denn die Elektronik, die in den HV-LED-Lampen verbaut wird, unterscheidet sich je nach Hersteller. Deshalb ist ein problemloses Zusammenspiel zwischen Dimmer und HV-LED-Lampe nicht immer möglich. Die Folge: Das Licht flackert. Und nach dem Ausschalten leuchtet die Lampe oftmals nach. Das neue Gira Kompensationsmodul LED gleicht diese Schwächen aus – und sorgt für eine Dimmqualität, wie man sie von konventionellen Lampen gewohnt ist. Das Gira Kompensationsmodul LED kann in die Leuchte oder in die Gerätedose eingebaut werden und ist jetzt lieferbar.

10. Okt 2016

Lichtstimmungen einfach schalten und dimmen
ZigBee® Light Link Funk-Wandsender von Gira

Mit dem ZigBee® Light Link Funk-Wandsender von Gira lassen sich Smart-Lighting-Systeme auf Basis von ZigBee® Light Link – etwaPhilips Hue – einfach und bequem steuern. Dazu gehören das Dimmen und Schalten von Einzelleuchten und Leuchtengruppen ebenso wie der Aufruf von ganzen Lichtszenen. Außerdem die Bildung von Leuchtengruppen, die Steuerung von Lichtfarbe und Farbtemperatur sowie die Szenenprogrammierung. Das Schöne daran: All das ist jetzt möglich auch ohne herstellerspezifische Gateways oder Bridges.

16. Feb 2016

Gira System 2000 Uni-LED-Dimmeinsatz
Schonendes und flackerfreies Dimmen

Es ist fast schon eine Binsenwahrheit: Licht übt einen erheblichen Einfluss auf unsere Stimmungen und Gefühle aus. Umgekehrt heißt das aber auch: „richtiges“ Licht ist wichtig. Das gilt genauso, wenn es ums Dimmen von Licht geht. Der erfahrene Elektromeister sieht hier ein Marktpotenzial, das er sich durch Beratungsleistung erschließen kann. Wir bieten ihm deshalb ein großes Sortiment an Bediengeräten, Aktoren, Trafos und anderen Produkten speziell zum Dimmen – unter anderem den Gira Uni-LED-Dimmeinsatz aus dem Gira System 2000. Er garantiert ein schonendes und flackerfreies Dimmen, wobei sich das Gerät automatisch auf alle gängigen Leuchtmittelarten einmisst.

Populäre Tags

Twitter

Youtube

Filme zu Lösungen und Produkten von Gira

Der Gira Türsprechanlagen-Konfigurator: Audio und Video, flexibel und einfach.
Der Gira Türsprechanlagen-Konfigurator: Audio und Video, flexibel und einfach. Das smarte Holzhaus: Klassischer Look, moderne Ausstattung ZigBee® Light Link: Licht schalten, dimmen, Lichtszenen wählen und programmieren Das Multitalent für die Gebäudetechnik - Der Gira G1 Intelligentes Hotel im Grünen: Seminar- und Freizeithotel-Anlage Große Ledder Der neue Gira G1 - Vielfalt in der Gebäudetechnik Klare Formensprache, natürliche Materialien Natürlichkeit entdecken und begreifen Formvollendung in Perfektion Intelligente Lösungen von Gira Intelligente Gebäudetechnik von Gira G1 - Das Multitalent für die Gebäudetechnik KNX per iPhone und iPad steuern - Kinderleicht, mit intelligenter Gebäudetechnik Intelligente Gebäudtetechnik von Gira Sehen wer vor der Tür steht Der neue Gira Rauchwarnmelder Dual Q schützt doppelt Intelligente Gebäudetechnik steuern, von zuhause und unterwegs Keyless In für schlüssellosen Zugang zum Haus Gira Unterputz-Radio Gira Touchdimmer Connected Comfort - Wie ein perfekter Tag beginnt Connected Comfort - Wie kleine Entdecker zu Hause sicher sind Connected Comfort - Wie schon das Kochen zum Genuss wird Connected Comfort - Wie das Haus verlassen ein sicheres Gefühl gibt Connected Comfort - Wie Wellness pur neue Energie bringt Connected Comfort - Wie der Alltag Pause macht The smart wooden house

Newsletter

Einmal monatlich die aktuellsten Meldungen über Gira lesen

Bauherren und Endkunden
Architekten
Elektro-Handwerk
Elektroplaner
Fachgroßhandel
Presse
Ich habe die Informationen zum Datenschutz gelesen und bin damit einverstanden.
Ich möchte weitere Informationen zu Gira Neuheiten, Veranstaltungen, Marketingaktionen und Services erhalten und bin mit der Speicherung und Nutzung meiner Daten zu Marketingzwecken wie der digitalen Informationszusendung einverstanden.
Newsletter abonnieren

Neueste Downloads

PDF 901 Kb

ZigBee® Light Link Funk Handsender
Gebrauchsanleitung.

PDF 264 Kb

eNet Funk Handsender 2fach, eNet Funk Handsender 4fach
Gebrauchsanleitung.

PDF 240 Kb

eNet Funk Handsender 1fach
Gebrauchsanleitung.

weitere Downloads

Stellenangebote

weitere Stellenangebote

Messetermine

Klimahouse, Bolzano
22.01-25.01.20

Häuslebauer, Graz
23.01-26.01.20

Stockholm Furniture & Light, Stockholm
04.02-08.02.20

weitere Messetermine

RSS-Feeds

Service

TOP

Gira verwendet Cookies für Websites in der Domain gira.de. Durch die Nutzung unserer Website stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. Erfahren Sie mehr zu den von uns oder Dritten eingesetzten Cookies und Ihren Möglichkeiten diese auszustellen in unserer Datenschutzerklärung.

Wenn Sie ablehnen, werden keine Tracking Cookies gesendet. Ihr Besuch auf dieser Website wird dann nicht erfasst.

Akzeptieren
 
Ablehnen