Bitte aktivieren Sie Javascript, wenn Sie dieses Formular verwenden möchten.
Herzlich Willkommen im Gira Newsroom. Hier finden Sie alle aktuellen Informationen rund um das Unternehmen auf einen Blick – von Produktneuheiten über Pressemitteilungen bis hin zu den neuesten Aktivitäten in verschiedenen sozialen Netzwerken.
15. Feb 2019
An der Haustür haben wir ja schon gezeigt, dass Türkommunikation höchste Designansprüche erfüllen kann. Und was wir draußen mit unserem Gira System 106 können, das können wir selbstverständlich auch drinnen: mit der leistungsstarken und optisch ansprechenden Gira Wohnungsstation Video AP 7. Im Smart Home verbindet sie Wohnkomfort mit Sicherheit in einer vollkommen neuen Dimension. Das puristisches Design gibt es in zwei Farbvarianten mit jeweils passender Glasoberfläche: Reinweiß glänzend mit weißem Glas sowie Schwarz matt mit schwarzem Glas. Beide Varianten lassen sich stimmig in jede Wohn- oder Bürosituation integrieren. Die Maße betragen 123 mm x 181 mm x 21 mm.
Optischer Blickfang ist das 7 Zoll (= 17,78 cm) große Touchdisplay mit seiner homogenen Glasfront. Das nicht nur hochwertig ist, sondern mit seinem hochauflösenden TFT-Monitor auch ein großes Sichtfeld mit hervorragender Bildqualität bietet – selbst bei seitlichem Betrachtungswinkel und sowohl für kleine als auch große Nutzer. Sobald es an der Tür klingelt, schaltet sich das Display automatisch ein. Alternativ kann es von Hand über "Hotkeys" aktiviert oder deaktiviert werden.
Im Display lässt sich die Gira Wohnungsstation Video AP 7 über ein intuitiv gestaltetes Menü komfortabel bedienen und einstellen. Favorisierte Funktionen können vom Nutzer selbst im Startbildschirm definiert werden. Zudem stehen unter dem Bildschirm "Direktwahltasten" zur Verfügung, die es erlauben, auch ohne eingeschaltetes Display beispielsweise Licht zu schalten oder die Tür zu öffnen.
Eine der vielen technischen Neuerungen überzeugt besonders: die taktile Rückmeldung der Volltouch-Bedienung durch Vibration – ähnlich wie bei heutigen Smartphones. Diese Funktion unterstützt vor allem Menschen mit eingeschränktem Seh- oder Hörvermögen. Und noch ein Vorteil: Die Gira Wohnungsstation Video AP 7 wird allein durch den Gira TKS 2-Draht-Bus mit Strom versorgt. Damit eignet es sich nicht nur für den Neubau, sondern gerade auch für den Umbau oder die Nachrüstung. In einem Mehrfamilienhaus können bis zu 28 Gira Wohnungsstationen Video AP 7 aus dem TKS-Bus versorgt werden, ohne dass dafür eine zusätzliche Spannungsversorgung an jeder Wohnungsstation erforderlich ist.
Die Gira Wohnungsstation Video AP 7 kann per Aufputzinstallation an der Wand montiert oder mit einem Standfuß auf dem Mobiliar platziert werden, etwa beim Empfang in Praxen oder auf dem Schreibtisch in Büros. An der Wand beträgt die Aufbauhöhe lediglich 24 mm. Die Inbetriebnahme erfolgt über die bekannte "Push-Button-Inbetriebnahme" oder schnell, intuitiv und komfortabel über den Gira Projekt Assistenten (GPA). Der voraussichtliche Liefertermin der Gira Wohnungsstation Video AP 7 ist im Mai 2019.
13. Feb 2019
Die moderne Gebäudetechnik ist leistungsstark, aber auch anspruchsvoll und nicht selten komplex. Für die Hersteller von Produkten zum Smart Home bedeutet dies, das Rad nicht immer einzeln neu zu erfinden. Sondern miteinander zu kooperieren und gemeinsam die besten Lösungen für das Elektrohandwerk und den Architekten zu entwickeln. In der Vergangenheit ist Gira bereits einige Kooperationen eingegangen, beispielsweise mit eNet SMART HOME oder Connected Comfort. Nun kommt eine weitere, ganz herausragende dazu. Und zwar – darauf sind wir mächtig stolz – mit Schüco.
Als weltweit führendes Unternehmen steht Schüco für ganzheitliche Systemlösungen bei Glasfassaden, Türen, Fenstern und beim Sonnenschutz. Außerdem für das innovative TipTronic Beschlagsystem sowie Zutritts- und Türmanagementsysteme. Gira und Schüco wollen mit ihrer Zusammenarbeit im Markt die Kräfte für die vernetzte Gebäudetechnik bündeln und Synergien in der Marktbearbeitung schaffen. "Gemeinsam stehen wir für das ganzheitlich integrierte Smart Building", so lautet unser gemeinsamer Anspruch.
Beide Unternehmen wenden sich im Rahmen der Kooperation in erster Linie an Architekten und Entscheider – sowohl bei Projektentwicklungen im Objektbereich als auch im gehobenen, individuellen Wohnungsbau. Gemeinsam wollen wir ganzheitlich vernetzte Projekte fördern, wobei Architekten dafür Planungshilfen erhalten werden. Die technische Basis für die Integration der jeweiligen Systeme ist der weltweit führende Standard KNX.
12. Feb 2019
Das Messejahr 2019 lässt uns nur selten durchschnaufen. Kaum sind die Türen der BAU in München geschlossen, öffnen sich die Messetore in Dortmund für die "elektrotechnik". Auf der wir besonders gerne als Aussteller präsent sind – nicht nur weil diese Messe (fast) vor unserer Haustür liegt, sondern weil sie "Gebäudetechnik" als ein eigenes Schwerpunktthema herausstellt. Dort geht es um moderne Smart-Home-Anwendungen, Schaltgeräte, um Sicherheitstechnik, Vernetzungstechnologien und Ladelösungen für E-Autos.
Klar, dass wir von Gira mit von der Partie sind, und zwar vom 13. bis zum 15. Februar 2019 in Halle 3B, Stand 16. Hier zeigen wir unsere aktuellen Produkte und Lösungen rund um die moderne Gebäudetechnik und das Smart Home sowie Sicherheitstechnik – und natürlich auch unsere ganz neue Gira Wohnungsstation Video AP 7. Wer die in München verpasst hat, sollte nach Dortmund kommen!
11. Feb 2019
Kaum hat das neue Jahr so richtig angefangen, flattert uns schon der erste Designpreis ins Haus. Aber auf den sind wir besonders stolz, denn es ist der ICONIC Award vom Rat für Formgebung. Dieser international angesehene Design- und Architekturwettbewerb zeichnet nicht nur die besten Designer aus, sondern prämiert ganzheitliche Projekte aus den Bereichen Architektur, Innenarchitektur, Produktdesign und Markenkommunikation. In der Kategorie "Best of the Best 2019" fiel die Wahl auf unsere neue Schalterserie Gira Studio.
Da man sich, wie jeder weiß, nicht selber loben soll, zitieren wir gerne aus der Urteilsbegründung der Jury: "Aufregende Kontraste entstehen, wenn eine statische Gebäudewand dynamischen Interieurtrends folgt. Gira hat sich als Impulsgeber dieses Zusammenspiels von Funktion und Design angenommen und mit Gira Studio beim Thema Schalterprogramm neue Wege beschritten. Mit dem Ergebnis, dass die Wand selbst zum Highlight wird. Ein Schalter, bei dem aus eckig rund wird. Das geben wir Ihnen Schwarz auf Weiß. Und Weiß auf Schwarz."
Hätten wir tatsächlich nicht besser formulieren können. Aber es kommt noch besser: "Ob eckig in rund oder schwarz in weiß – das originelle Design der Schalterserie spielt geschickt mit Kontrasten und schafft damit attraktive Hingucker, die Räumen eine interessante Note verleihen. Eine hochwertig umgesetzte, ästhetisch anspruchsvolle Lösung, die aus der Masse an Aufputzsystemen aufs angenehmste heraussticht."
Na bitte! Aber damit nicht genug, denn in der Kategorie "Winner und Selection 2019" wurden auch unser Gira Sicherheitssystem Alarm Connect und das Gira System 3000 prämiert. Wenn das kein guter Auftakt ist! Da kommt bestimmt noch was in diesem Jahr … Wir sind gespannt!
30. Nov 2018
Inzwischen läuft der Umzug, füllen sich die Läger, zieht Leben ein in unser neues Produktions-, Entwicklungs- und Logistikzentrum am Standort in Radevormwald. Bald wird hier das Herz von Gira schlagen.
Die Eröffnungsfeierlichkeiten mit allen Mitarbeitern sind jetzt auch schon ein paar Tage her und verblassen allmählich zu einer schönen Erinnerung. Doch gleichzeitig markieren sie den Mittelpunkt im Leben dieses Gebäudes: genau zwischen der Fertigstellung und dem Beginn des Betriebs.
Das war ein fast magischer Moment. Die Zeit schien für einen Augenblick stillzustehen. Der Stress der Baufertigstellung wich der Stille – bevor dann die Hektik des Umzugs und des Probebetriebs einsetzte.
Wir haben diesen Moment genutzt und sind an jenem Tag noch einmal durchs Gebäude flaniert, gemeinsam mit dem Architekten und seinem Team sowie den Gira Bau- und Projektleitern. Was wir dabei gesehen haben? Ästhetik pur. Die Ästhetik eines Industriegebäudes, das noch ganz leer ist. Industrieästhetik. Oder besser: Industrieästhetik 4.0.
Wir wissen, dass niemand nach uns das Produktions-, Entwicklungs- und Logistikzentrum in dieser Stille und Schönheit je wieder so wird erleben können. Denn das Herz von Gira ist laut, rege und betriebsam. Es hat hier schon zu schlagen begonnen.
Wir freuen uns, dass wir diesen Moment "dazwischen" erleben durften.
28. Nov 2018
Das Smart Home ist eine feine Sache. Wenn intelligente Gebäudetechnik zu aufeinander abgestimmten Systemen führt, entstehen sinnvolle Lösungen. Sie garantieren mehr Wohnkomfort, höhere Sicherheit und mehr Energieeffizienz. Wer diese smarte Technik dann noch per Sprachsteuerung dirigieren kann, ist im Smart Living unserer Zeit angekommen.
Allein: jede Technik hat ihre Tücken. Natürlich auch die Sprachsteuerung. Obwohl sie heute schon sehr leistungsfähig ist und selbst Dialekt und Akzente verkraftet, kommt sie manchmal doch an ihre Grenzen. Beispielsweise wenn ein Zahnarztbesuch ansteht, der von einer kräftigen Wurzelbehandlung gekrönt wird – mit entsprechenden Werkzeugen und Spritzen inklusive.
Was dann passieren kann, hat ein norwegischer Lebensmitteldiscounter augenzwinkernd in ein Video gepackt. Mehr wird hier nicht verraten – das muss man gesehen haben. Dass hier Norwegisch gesprochen wird, ist kein Hindernis, denn es gibt englische Untertitel. Manchmal. Der Rest ist selbsterklärend.
Achtung: Es gibt Menschen, die davon überzeugt sind, dass ihr Leben von der einen auf die andere Sekunde komplett aus den Fugen geraten kann. Sie sollten dieses Video nicht anschauen. Und alle, die Angst vor dem Zahnarzt haben, auch nicht.
8. Okt 2018
Knapp zwei Jahre nach der Grundsteinlegung hat die Gira Giersiepen GmbH & Co. KG am 6. Oktober 2018 ihr neues Produktions-, Entwicklungs- und Logistikzentrum am Standort in Radevormwald feierlich eingeweiht. Aus diesem Anlass präsentieren wir hier ein paar ausgewählte Daten und Fakten zum Gira "Campus Röntgenstraße".
8. Okt 2018
Knapp zwei Jahre nach der Grundsteinlegung für das neue Produktions-, Entwicklungs- und Logistikzentrum derGira Giersiepen GmbH & Co. KG hat das Technologieunternehmen am 6. Oktober 2018 den 30.000 Quadratmeter großen Gebäudekomplex im Osten Radevormwalds offiziell eingeweiht. Dirk Giersiepen, Geschäftsführender Gesellschafter des Bergischen Mittelständlers, erläutert im Gespräch Hintergründe zum größten Investitionsvorhaben in der Geschichte des 1905 gegründeten Familienunternehmens.
7. Okt 2018
Das Smart Home ist in aller Munde, und die Nachfrage steigt und steigt. Das ist großartig, vor allem wenn smarte Technik zu echten Lösungen führt, die das Wohnen komfortabler, sicherer und energieeffizienter machen. Und die auch dabei helfen können, im Alter möglichst lange und selbstbestimmt in den eigenen vier Wänden zu leben. Davon profitieren Bauherren, Renovierer und Nachrüster – und natürlich auch das Elektrofachhandwerk, das diese Systemlösungen plant, parametriert und installiert.
Das Problem dabei: Die steigende Nachfrage trifft bereits heute im Handwerk auf komplett ausgelastete Kapazitäten. Und Besserung ist nicht in Sicht. Oder doch? Doch! Denn nun kann jeder am Smart Home interessierte Bauherr sein Projekt vorplanen und diese Planung dann dem Profi im Handwerk übergeben. Und zwar mit dem neuen kostenlosen Konfigurator Gira by FEELSMART. Das ist einfach und geht schnell.
In nur drei Schritten wird die Ausstattung für das smarte Zuhause festgelegt. Im ersten Schritt lassen sich mit wenigen Angaben die Räume anlegen. Danach kann der Bauherr Design und Materialität für Schalter, Steckdosen sowie weitere Bedienelemente auswählen. Auf Basis dieser Angaben schlägt der Konfigurator dann Ausstattungspakete in verschiedenen Komfortstufen vor – und zwar mit Preisangaben.
Darüber hinaus können zusätzliche Anforderungen ergänzt werden, zum Beispiel für weitere Sicherheitsfunktionen. Wenn die Pakete ausgewählt sind, bekommt der Nutzer eine PDF-Datei mit allen relevanten Angaben und einem Code, mit dem er seine Planung immer wieder aufrufen, verändern und verfeinern kann.
Den Code seiner angelegten Planung kann der Bauherr anschließend an einen kompetenten Elektro-Fachbetrieb in seiner Nähe weiterleiten. Kennt er keinen, macht der Konfigurator Vorschläge. Der Fachmann überträgt dann die Daten aus der Vorplanung in ein Profi-Tool, mit dem abschließend die genaue Umsetzungsplanung angelegt werden kann.
Davon profitiert in erster Linie der Bauherr, denn die Planung für ein Einfamilienhaus dauert mit Gira by FEELSMART. im Durchschnitt weniger als 45 Minuten. Das spart enorm viel Zeit und eben auch Kosten. Doch auch das Elektrohandwerk profitiert von unserem Konfigurator. Denn mit Gira by FEELSMART. eröffnen wir ihm einen breiteren Zugang zum Wachstumsmarkt Smart Home, bauen Verständnisbarrieren beim Endkunden ab und generieren qualifizierte Anfragen für unsere Partner im Handwerk.
Das ist eine klassische Win-Win-Situation. Fest steht: Gira by FEELSMART. macht die Planung des Smart Home einfacher, schneller und komfortabler als jemals zuvor.
Den Gira by FEELSMART. Konfigurator erreichen Endkunden über www.feelsmart.gira.de.
Fachbetriebe können sich selbst unter www.feelsmart.de registrieren.
5. Okt 2018
Türsprechanlagen mit Video-Funktionen sind eine feine Sache. Denn sie sorgen für mehr Sicherheit in den eigenen vier Wänden. Schon weil man sehen kann, wer vor der Tür steht, bevor man diese öffnet. Ist es wirklich der Postmann, der da eben zweimal geklingelt hat? Tatsächlich – allerdings bringt er nur Schuhe von Zalando. Aber manchmal stehen ja auch ungebetene Gäste draußen vor der Tür. Wer würde denn die White Walkers aus "Game of Thrones" hereinbitten? Eben.
Prima Lösung also. Dumm nur, wenn man selber nicht daheim ist, wenn’s klingelt. Weil: Es könnte ja auch der Geldbriefträger sein – der mit dem Lottogewinn. Doch der muss jetzt nicht mehr unverrichteter Dinge abziehen. Denn mit der neuen Gira TKS mobil App kann jeder jetzt und überall sehen, wer vor der Haustür steht – ob von unterwegs aus oder im heimischen WLAN.
Mit Gira TKS mobil präsentieren wir einen neuen mobilen Zugriff auf die Türkommunikation. Wer sich auskennt weiß, dass es sich dabei um ein Update des bekannten TKS-IP-Gateways handelt. Es erlaubt, Türkommunikation mit der Gira TKS mobil App auf iOS und Android Smartphones zu nutzen. Early Media, Gruppenanrufe und das Gira Interfacedesign sorgen dafür, dass man immer weiß, wer vor der Tür steht.
Dank der Gira TKS-App können dann Türrufe auf mobilen Endgeräten eingesehen werden. Man kann sprechen und die Tür auf Wunsch nach Eingabe eines PIN öffnen. Ist die App nicht aktiv im Hintergrund – etwa nach einem Neustart des mobilen Endgerätes –, erreicht der Türruf dennoch den Nutzer: Über Push Notification erfolgt auch bei "inaktiver"/"geschlossener" Gira TKS-App die Benachrichtigung des aktuellen Türrufs. Das reduziert übrigens auch den Strom- und Speicherbedarf auf dem mobilen Endgerät.
Doch bei Gira TKS mobil wird die Kommunikation nicht nur portabel, sondern auch verschlüsselt – über Secure Data Access (SAD), das auch im Fernzugriffsmodul Gira S1 zum Einsatz kommt. Bilder werden zweimal in der Sekunde aktualisiert.
@gira
Bestechende #Optik, überraschende #Haptik. Das bewährte Schalterprogramm Gira E2 wurde um eine neue Oberfläche erwe… https://t.co/rFvBW66ZgO
vor 6 Stunden
Das Gira Schalterprogramm E2 in #Schwarz matt bringt #Stil in jeden Raum. Ganz gleich, ob als Tastschalter, herkömm… https://t.co/H2hGaUoEg8
vor 11 Stunden
follow @gira
Filme zu Lösungen und Produkten von Gira
BATIBOUW, Brüssel
21.02-03.03.19
eltefa, Stuttgart
20.03-22.03.19
Neues BauEn, Friedrichshafen
20.03-24.03.19
Gira verwendet Cookies für Websites in der Domain gira.de. Durch die Nutzung unserer Website stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. Erfahren Sie mehr zu den von uns oder Dritten eingesetzten Cookies und Ihren Möglichkeiten diese auszustellen in unserer Datenschutzerklärung.