Service
Newsroom

Wie wird mein Home smart? – Tipps für die intelligente Gebäudetechnik

Wer sich Gedanken macht über ein Smart Home sollte wissen, dass es dafür grundsätzlich zwei Möglichkeiten gibt: Insellösungen und Systemlösungen. Bereits für wenig Geld gibt es durchaus einige Komfortfunktionen, etwa elektrisch betriebene Jalousien. Bindet man diese in ein Funk-Netzwerk ein, hat man im Grunde schon eine kleine Smart Home-Insellösung. Doch wie der Name schon sagt: Es handelt sich um einzelne, voneinander unabhängige Mini-Systeme, die dann auch schnell an ihre Grenzen stoßen.

Sehr viel mehr Optionen bieten Systemlösungen, wie sie Gira kabelgebunden als KNX oder funkbasiert als eNet anbietet. Dabei gibt es einen erheblichen Unterschied zwischen einem Neubau und einer Renovierung. Für den Neubau empfiehlt sich generell KNX, hier wird zusammen mit der Stromleitung eine Steuerleitung verlegt, die Befehle übermittelt, etwa an verschiedene Leuchten oder die Heizung. Die Intelligenz steckt in den Tastsensoren, die die herkömmlichen Tastschalter ersetzen, oder in einem zentralen Server wie den Gira HomeServer oder den Gira X1 speziell für das Einfamilienhaus.

Funk funktioniert im Prinzip genauso, nur dass hierbei die Befehle drahtlos übermittelt werden. Das ist eine praktische Lösung bei der Renovierung, weil keine Wände aufgestemmt und Kabel verlegt werden müssen. Die Tastsensoren lassen sich einfach überall montieren – beispielsweise auf die Wand kleben –, außerdem gibt es mobile Bediengeräte.

Funklösungen standen lange im Ruf, störanfällig und nicht sicher zu sein. Das hat sich inzwischen grundlegend geändert, auf jeden Fall bei Gira eNet. Und Funklösungen haben sogar Vorteile gegenüber kabelgebundenen Systemen. Denn jene müssen exakt geplant werden, und zwar möglichst früh im Planungsprozess. Nachträgliche Erweiterungen und Funktionsänderungen sind zwar kein Problem, allerdings nur auf Basis der in den Wänden liegenden Infrastruktur. Funklösungen lassen sich dagegen fast beliebig verändern – ein großer Vorteil, wenn bei der Planung noch gar nicht feststeht, welches Zimmer später wie und von wem genutzt wird. Und Funklösungen lassen sich einfach wieder demontieren, etwa bei einem Umzug. Für Mieter ist Gira eNet deshalb die beste Lösung.

Wer dagegen sehr anspruchsvolle Funktionen im Smart Home realisieren will, ist mit KNX samt Gira HomeServer bestens bedient. Hiermit funktioniert beispielsweise auch die automatische Gartenbewässerung in Rückkopplung mit der Wettervorhersage aus dem Internet – während die gesamte Familie im Urlaub weilt. Genau das sollte ein Bauherr aber auch im Vorhinein genau bedenken: Welche Funktionen will ich haben? Welchen Umfang der Gebäudeinstallation benötige ich?

Bei der Beantwortung dieser Fragen geht es nicht darum, was rein theoretisch möglich wäre, sondern was sinnvoll ist – was dem Bauherren einen ganz praktischen Nutzen verschafft, um Wohnkomfort und Sicherheit zu steigern und den Energiebedarf des eigenen Hauses clever zu managen. Hierbei kommt ein entscheidender Vorteil der System-Lösung zum Tragen: Sie kann alle darin eingebundenen Bereiche miteinander koppeln und aufeinander abstimmen. KNX ist zudem ein herstelleroffenes System, das Nutzern auch bei den einzelnen Produkten Freiheiten lässt.

Die Frage nach dem Funktionsumfang einer Smart Home-Lösung führt automatisch zu der Frage nach den Kosten. Da beide voneinander abhängen ist es nicht möglich, einen fixen Betrag zu nennen, der den Unterschied zwischen einer Smart Home-Installation gegenüber einer konventionellen, rein elektromechanischen Installation ausmacht.

Wichtig für den Bauherren zu wissen ist, dass sich kabel- und funkbasierte Systemlösungen Schritt für Schritt erweitern lassen, man also aus Budgetgründen erst einmal mit einer Basisinstallation beginnen kann. Bei KNX allerdings muss die Infrastruktur von Beginn an und komplett ins Gebäude eingebracht werden. Funk spart dagegen Planungsaufwand und Kosten der Verkabelung.

Für den Nutzer eminent wichtig ist die leichte Bedienbarkeit seines Smart Homes. Dafür hat Gira ein intuitiv zu steuerndes Interface entwickelt, das die Bedienung von Gebäudetechnik so leicht macht wie nie zuvor. Das nutzerfreundliche Design mit großer Schrift und den leicht verständlichen Symbolen des neuen Gira Zeichensystems sorgt jederzeit für Klarheit. Es lässt sich mobil über Smartphones und Tablets nutzen, aber auch am Wandbediengerät Gira G1, der kompakten Bedienzentrale für die gesamte KNX Gebäudetechnik. Noch einfacher, weil intuitiver als bisher, wird die Bedienung von Gira eNet, wenn das System eNet Smart Home im August 2017 auf den Markt kommt.

Eine brisante Frage ist die der Datensicherheit im Smart Home. Bin ich vor potenziellen Hackerangriffen ausreichend geschützt? Funk und Fernsehen haben dieses wichtige Thema in der letzten Zeit verstärkt aufgegriffen und teilweise Beispiele gezeigt, die Kunden eher verunsichert haben. Allerdings fällt auf, dass hierbei der unerlaubte Zugriff oftmals über offene WLAN-Netze erfolgte. Das ist bei den beiden Bussystemen, die Gira anbietet, so nicht möglich. Allerdings sind Bauherren in Fragen der Datensicherheit gut beraten, sich vom Elektromeister ausführlich informieren zu lassen. Wenn man bei der Installation einige Grundregeln beachtet und berücksichtigt, wird das Smart Home zwar nicht automatisch zum Fort Knox, aber doch zu einem sicheren Ort.

Ein letzter Aspekt, der zu bedenken ist: Sind die gewünschten Smart Home-Systeme und -Komponenten auch zukunftssicher? Das hängt nicht zuletzt vom Anbieter ab. Im Fall Gira lautet die Antwort eindeutig: ja. Gira ist Gründungsmitglied der European Installation Bus-Association EIBA, die später EIB und heute KNX-Association genannt wird, und war bei der Entwicklung der intelligenten Gebäudetechnik praktisch von der ersten Stunde mit dabei, also seit knapp 30 Jahren. Für sie bringt Gira regelmäßig neue Produkte und Lösungen auf den Markt – zuletzt das Raumbediengerät Gira G1, den Server Gira X1 und im Sommer eNet Smart Home, eine herstellerübergreifende Weiterentwicklung des Gira eNet-System.

Zudem ist Gira Gründungsmitglied der Kooperation „Connected Comfort“. In ihr haben sich führende Premium-Marken der Haustechnik zusammengeschlossen, um gewerkeübergreifend mehr Intelligenz ins Haus zu bringen. Neben Gira ermöglichen Dornbracht, Revox, Miele, Vaillant, Loewe, Brumberg, Warema und Viega einen Ausstattungsstandard für das Mehrwert-Wohnen auf höchstem Niveau.

Weitere News

4.000 Tonnen Stahl verbaut, 240 Kilometer Kabel verlegt
Neuer Gira Standort eingeweiht

„Wichtiger Meilenstein für die Wettbewerbs- und Zukunftsfähigkeit“
Interview mit Dirk Giersiepen

Mobil, flexibel und datensicher
eNet SMART HOME App

Allrounder an der Wand
Neue Releases für den Gira G1

Für ein gutes Gefühl daheim
Gira Sicherheits-System Alarm Connect

Jalousie und Licht in einem
Gira System 3000

Einfach aufstecken und einschalten
Plug & Light

Liaison mit Alexa und Sonos
Gira X1

Schwarz. Weiß. Schön
Schalterprogramm Gira Studio

Smarte Technik macht's möglich
Energiesparen im Winter

Smart Home ohne Grenzen?
Beim Kühlschrank ist Schluss!

Zukunft für Ambient Assisted Living
Intelligent Wohnen im Alter

Smart Home ohne Grenzen?
Ein Blick ins Badezimmer

Förderung für Start-up-Unternehmen
„Universal Home“ gründet mit Beteiligung von Gira „Innovations-Beschleuniger“

Smart Up Your Life
Smart Wohnen im Alter

Smart Up Your Life
Datensicherheit im Smart Home

Smart Up Your Life
Smarte Sicherheitssysteme

Smart Up Your Life
Smarte Küche

Smart Up Your Life
Smarte Lichttechnik

Smart Up Your Life
Smarte Verschattung

Smart Up Your Life
Smarte Heiztechniken

Smart Up Your Life
Smarte Sanierungen

Smart Up Your Life
Kabelgebundene oder funkbasierte Bussysteme?

Smart Up Your Life
Planung einer zukunftssicheren Elektroinstallation

Berufswunsch Mechatronikerin
„Mich begeistert die Kombination aus Elektrik und Mechanik“

Gira heute
Ausbildung bei Gira

Gira heute
Das Unternehmen als Arbeitgeber

Gira heute
Zeitgemäße Weiterbildung

Gira heute
Strategische Kommunikation

Gira heute
Gewerkeübergreifende Vernetzung

Gira heute
Gebäudetechnik

Gira heute
Türkommunikation

Gira heute
Schalterprogramme

Welches Bussystem ist für die Renovierung das richtige?
Kabel oder Funk?

Wie wird mein Home smart?
Tipps für die intelligente Gebäudetechnik

Multitalent fürs Smart Home
Raumbediengerät Gira G1

Kompaktes Kraftpaket für das Smart Home
Gira X1

Großer Andrang beim Gira Ausbildungstag

Jede Sekunde zählt
KNX System steuert die Feuerwehr Bergen op Zoom, Niederlande

Gira setzt auf Mehrweg

Mehr Komfort, Sicherheit und Wirtschaftlichkeit
Mit Fördermitteln vom Staat

Nachwuchs für das Smart Home
"Ausbildung Plus" ist ein voller Erfolg

Was leistet eigentlich die moderne Gebäudetechnik?
Zum Beispiel einen Werterhalt einer Immobilie!

Einfach smarter wohnen
Gira präsentiert intelligente Extras für zu Hause

Outdoorfeeling
Gira sorgt für Sicherheit im Garten

Hart im Nehmen
Gira TX_44 für innen und außen

Leider mit Schönheitsfehlern
Smart Home in der Süddeutschen Zeitung

Weltenergiespartag
Energie sparen mit intelligenter Gebäudetechnik

Safer Internet Day 2017
Konferenz zu Chancen und Risiken der digitalen Heimvernetzung

Was leistet eigentlich die moderne Gebäudetechnik?
Zum Beispiel mehr Energieeffizienz durch intelligente Verbrauchssteuerung!

Gira System 106
Neue Design- und Funktionsvielfalt an der Tür

Designklassiker in weiteren neuen Varianten
flache Montage auf der Wand

Designklassiker in neuer Variante
Gira E2 in Edelstahl

10 Jahre iPhone
Eine Revolution auch für das Smart Home

Studie bestätigt Trend
Das Smart Home wird immer interessanter

Datensicherheit im Smart Home
Zu ernst für Plattitüden

SmartFactory Dortmund
Wohnen und Leben in der Zukunft

Schöne Bescherung
Gira X1 ist lieferfähig

Facettenreich
Hotel am Wagram, Feuersbrunn am Wagram

ARCHITECT@WORK in Stuttgart
Mit Architekten im Dialog

Smartes Zuhause
Offen für kluge Einbrecher?

Unter die Lupe genommen
Vorurteile gegen KNX

Eislinger Tor, Eislingen
Repräsentativer Gebäudekomplex

Glamourös
MONUMENT HOTEL in Barcelona

Politik fördert Elektromobilität
Ladestationen bald Pflicht?

Everybody’s Darling?
Architects‘ Darling!

Holzwege?
ARCHITECT@WORK widmet sich dem Thema Holz und Architektur

Vorsprung durch Wissen
Gira „Ausbildung Plus“ zum SmartHome Spezialisten

Einbruchschutz im Smart Home
Sicher oder nicht sicher?

Rauchwarnmelder werden Pflicht
Aufklärung ist trotzdem nötig

Ein Grund zum Feiern
50 Jahre Gira Flächenschalter

Bei KNX-Installationen Planungsfehler vermeiden
SI Klaus Geyer gibt Tipps in der „de“

ArcDate 2016
Wieviel Trend verträgt modernes Bauen?

Machen Sie Ihr eigenes Marketing zum Fest
Kundenbindung im Advent

ZVEI und das „Internet of Things“
7. Kolloquium „Gebäudeautomation“ am 11. November in Frankfurt/Main

Intelligentes Hotel im Grünen
Hotelpark Große Ledder

Dickes Ding!
Der Gira Katalog 2016/2017 ist da

Neue Studie
Zwei Drittel der Deutschen wünschen sich ein Smart Home

De luxe
Hotel Mandarin Oriental Munich, München

Gira auf der belektro in Berlin
11. bis 13. Oktober 2016

ELMAR 2016
Unter den 12 Preisträgern sind fünf Partner von Gira

ArcDate 2016
Wieviel Trend verträgt modernes Bauen?

Was leistet eigentlich die moderne Gebäudetechnik?
Zum Beispiel mehr Sicherheit in den eigenen vier Wänden!

Moderne Haustechnik
Mit Weitsicht gebaut

Proneben Gut, Salzburger Land
Kuscheln erwünscht

Gira E22
Ein echter Blickfang, selbst für Architekten

Was macht eigentlich …?
Gira System-Integrator Dirk Beyer über die Schulter geschaut

World Architecture Festival in Berlin
„Oscars der Architektur“

4* Hotel Maritim München
Zentrale Location, ruhige Lage

111 Jahre Gira
Kontinuität im Wandel

Gira eNet oder Gira KNX in der Renovierung
Welches Bussystem ist das richtige?

Gira KNX RF System
KNX Anlagen per Funk erweitern oder ergänzen: schnell und einfach

"Smart Home"
Was steckt eigentlich hinter dem Begriff?

Gira Designkonfigurator
Sehen, wie es später aussieht

Gira für zu Hause
Die Broschüre für mehr Intelligenz in den eigenen vier Wänden

Was leistet eigentlich die moderne Gebäudetechnik?
Zum Beispiel mehr Wohnkomfort in den eigenen vier Wänden!

Zum Tag der Architektur in Radevormwald
Ein Holzhaus – aber mal anders

"Architektur für alle"
Tag der Architektur am 25. und 26. Juni 2016

Elektrobranche aufgepasst: Markt voraus!
Smart Home in der Wohnungswirtschaft

Rauchmeldertag am Freitag, dem 13ten
Nichts anbrennen lassen!

Die „Welt am Sonntag“ über die Zukunft der Energieerzeugung
Mit dem Strom schwimmen

Fakten und Zahlen
Einfluss der Gebäudeautomation auf den Jahresprimärenergiebedarf

Gira stärkt Technologie-Kompetenz
Christian Feltgen wird neuer Geschäftsführer Entwicklung und Technologie

Gira System 2000 Uni-LED-Dimmeinsatz
Schonendes und flackerfreies Dimmen

Zurück zu Gira
Hans-Jörg Müller übernimmt die Leitung des Bereichs „Produkt und Design"

Intelligente Bedienzentrale Gira G1 - Jetzt auch für WLAN
Ideal für die Nachrüstung

Gira Präsenz- und Bewegungsmelder 360° AP
Automatisierte Beleuchtung rundum

Revox Voxnet
High-End-Audiosystem

"Internet of Bockmist"
Das Handelsblatt blickt zurück auf die CES

Was macht eigentlich …?
Markus Fromm-Wittenberg über die Schulter geschaut

Wachgeküsst
Hotel Speicher 7 in Mannheim

Smart Home mit KNX
Mehr Komfort, höhere Sicherheit, effizienteres Energiemanagement

Was macht eigentlich …?
Gira System-Integrator Anton Hieber über die Schulter geschaut

Traumschloss, 21. Jahrhundert
Moderne Gebäudetechnik macht’s möglich

Schmuckstück Schalter
Gira Esprit Aluminium-Hellgold und Edelstahl

Neu im Downloadbereich
Gira Projekt Assistent v1.2 für Gira Logikmodul v1.2

95 Jahre garantierte Sicherheit
Happy Birthday VDE!

Urbanes Flair in den Dünen
Budersand Hotel Sylt

Und es werde Licht …
Lichtszenenmanagement auf Tastendruck

Garantierte Qualität
Gira Rauchwarnmelder mit Q-Label

Klare Formen, offenes Wohnen
Leben mit modernster Unterhaltungs- und Gebäudetechnik

Fortbildung und Unterstützung
Den Zukunftsmarkt der intelligenten Gebäudetechnik erschließen

Design-Hotel der Extraklasse
Empire Riverside Hamburg

Das Multitalent für die Gebäudetechnik
Gira G1 jetzt lieferbar

Ein Meer voller Waben
Bürogebäude Formstelle in Töging am Inn

Alpenländisch modern
4 *Alpen Hotel in München

Altersgerecht umbauen
Hilfe durch moderne Gebäudetechnik

Maximaler Komfort
Gira eNet Mobile Gate App

Gira Revox Studiopartner Vries
Klein, aber fein

Intelligent Netzwerken
Gira unterwegs im Social Web

Damit die Augen funkeln …
ClassiX Chrom

Vernetzter Wohnkomfort auf einem neuen Niveau
Wie aus Raum Erlebnis wird

Was macht eigentlich …?
Nico Ueberholz über die Schulter geschaut

Hochsaison für Einbrecher
Mehr Sicherheit durch moderne Gebäudetechnik

Datenschutz und Datensicherheit im Smart Home
Sicherheit ist machbar!

Gira Dockingstation für das Gira Unterputz-Radio RDS
Musikgenuss ohne Limit

Studie zum Smart Home
Potenzial für Hersteller und Handwerk

Was macht eigentlich …?
Hans-Dieter Pfender über die Schulter geschaut

Kindersicherheitstag am 10. Juni
Wenn aus Spiel Ernst wird

Zum Tag des Gartens am 8. Juni
Grüne Wohlfühloase mit Lichtsäulen von Gira

Intelligente Gebäudetechnik im Patientenzimmer der Zukunft
Gewinn für Patienten und Personal

Gira: Tag der Ausbildung 2015
Mit Selfie-Aktion auf Zukunft eingestellt

Modern statt museal
Internationaler Museumstag am 17.05.2015

eNet als Alternative für die Renovierung zwischendurch:
Sauber, smart und schnell installiert

Moderne Krankenpflege
Internationaler Tag der Pflege am 12.05.2015

BerührungsPUNKTE – das etwas andere Architekturmagazin
Hoher Anspruch

Bewerbungen ab sofort möglich:
Summer School „Thinking City“ Amsterdam

Jetzt bewerben – attraktive Preise winken
ELMAR sucht Fachbetriebe

Aus dem Dornröschenschlaf erwacht
Alt, aber intelligent: Wasserschloss Palsterkamp

25hours Hotel in Wien
Zirkusflair liegt in der Luft

Für die Zukunft ausgestattet
Gira Gebäudetechnik in der Gesundheitswirtschaft

Was für ein Glück: Endlich Ostern!
Wohnen macht glücklich

iF Design Award für Esprit Linoleum-Multiplex und Gira G1
Begehrte Trophäen

Intelligente Helfer für den Alltag
Gira auf der Messe „Altenpflege“ in Nürnberg:

Frühlingsbeginn: Gira hat geeignete Produkte auch fürs Grüne
Raus in den Garten!

Wir haben was gegen Unglücke
Schon wieder: Freitag der 13te!

Die eltefa öffnet ihre Tore, Gira ist mit dabei
Kommen Sie nach Stuttgart!

Am 8. März ist Weltfrauentag
Frauen sind die wahren Entscheider!

Gira: Auch 2015 wieder Gewinner „Great Place to Work“
Einer von Deutschlands besten Arbeitergebern

Jetzt bestellen oder downloaden:
Broschüre Gira Esprit Linoleum Multiplex

Schräg, noch schräger, voll daneben
Mitmachen: Der Gira Fotowettbewerb 2015 läuft noch bis 15. März

Fortsetzung läuft: Ausbildungsinitiative „Einfach elektrisierend.“ geht weiter
Mehr qualifizierte Bewerbungen

Gira: Platz 1 bei den TOP Nationalen Arbeitgebern 2015
Die Mitarbeiter haben entschieden

Zukunftskongress denkt über die Küche von übermorgen nach
All in one

„Meisterfrühstück“ auf der elektrotechnik in Dortmund
Appetit auf mehr

Gira Fotowettbewerb 2015
Most Wanted: Die schrägste Elektroinstallation

Kurz nachgefragt – Gira Mitarbeiter im Interview
“Wenn der Funke überspringt”: Marco Strelow, Export Area Sales Manager

Architektur im Wandel
Gebäudezertifizierung - Pflicht oder Kür

Internetaktivitäten bei Gira
Auf einen Klick alles im Blick

Der neue Gira Katalog 2014/2015 ist da!
gedruckt oder digital

Ist Ihr Auto immer noch intelligenter als Ihr Haus?
Das muss nicht sein ...

KiTa auf dem Betriebsgelände eröffnet
Bei Gira wird jetzt auch gespielt

Gira Lieferantentag 2014
Dank für Qualität und Liefertreue

Kurz nachgefragt – Gira Mitarbeiter im Interview
„Kein Schema F“: Julia Jäger, Projektleitung Werbung bei Gira

Gira Logikmodul und Gira Projekt Assistent V 1.0 lieferbar
Einfach mehr Komfort, einfach parametrieren

Nachhaltiger Komfort im Bad
Lösungen für Jung und Alt

Jobbörse für die Elektrobranche
Vorteile im Wettbewerb um gute Mitarbeiter

Gira Nachhaltigkeitsportal
Wir verantworten Zukunft

Alles aus einer Hand und einem Guss
Gebäudetechnik für die Gesundheitswirtschaft

Gira gehört zu den innovativsten Marken des Jahres 2014
Starke Marke, qualitätsvolle Produkte

Jetzt lieferbar: Gira Dockingstation für das Gira Unterputz-Radio RDS
Musik pur

Mehr Energieeffizienz durch das intelligente Haus
Energiesparverordnung (EnEV)

Veranstaltungsreihe: Zukunft Gutes Wohnen
Neue Konzepte und Visionen für alternde Gesellschaften

Gira erneut in drei Kategorien zum Architectsʼ Darling® gewählt
Gold für Gira in der Kategorie Elektroinstallation

sz-online fragt sich: „Alles smart, oder was?“
Argumente für den Elektromeister

Smart American Home
Amerikanischer Ostküstenstil in Süddeutschland

Service

TOP

Gira verwendet Cookies für Websites in der Domain gira.de. Durch die Nutzung unserer Website stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. Erfahren Sie mehr zu den von uns oder Dritten eingesetzten Cookies und Ihren Möglichkeiten diese auszustellen in unserer Datenschutzerklärung.

Ok