Service
Newsroom

Gira System 2000 Uni-LED-Dimmeinsatz für schonendes und flackerfreies Dimmen

Dimmbares Licht in Haus und Wohnung ist vielen Nutzern wichtig, weil sich damit individuelle Lichtstimmungen erzeugen lassen. Im Wohnzimmer beispielsweise wird ein jeweils anderes Licht benötigt, wenn man gemeinsam am Esstisch kulinarische Köstlichkeiten genießen will oder doch eher einen gemütlichen Fernsehabend plant. Doch Dimmen erhöht nicht nur den Wohnkomfort im Smart Home, sondern trägt auch zur Energieersparnis bei. Das gilt umso mehr für größere gewerblich und industriell genutzte oder sakrale Gebäude, die nach den Kernzeiten nur gedimmt beleuchtet und anschließend ganz ausgeschaltet werden.

Mit dem Gira System 2000 Uni-LED-Dimmeinsatz können Leuchten komfortabel in ihrer Helligkeit reguliert werden. Der größte Vorteil: Der Softstart ermöglicht ein leuchtmittelschonendes Einschalten. Die Einschalthelligkeit kann dauerhaft gespeichert werden, und auch die Minimalhelligkeit lässt sich definieren, um störendes Flackern zu vermeiden. Mit einem Tastaufsatz bietet der Gira Uni-LED-Dimmeinsatz eine intuitive 2-Flächen-Bedienung: Kurzer Tastendruck schaltet das Licht ein, langer Druck auf die obere bzw. untere Wippenhälfte dimmt die Beleuchtung heller oder entsprechend dunkler.

Dabei ist das Gerät universell einsetzbar, denn es misst sich automatisch auf alle gängigen Leuchtmittelarten ein – auf dimmbare HV-LED- und CFLi-Leuchten (Kompaktleuchtstofflampen), Glüh- und HV-Halogenlampen ebenso wie auf NV-Halogen- und LED-Lampen mit induktiven Trafos und NV-Halogenlampen mit Tronic Trafos. Im Bedarfsfall lassen sich die Betriebsarten Phasenan- und -abschnitt auch manuell wählen. Eine LED zeigt die jeweils aktuelle Betriebsart an.

Für den Einsatz als Tastdimmer ist zusätzlich ein Schalt- oder Dimm-Aufsatz aus dem Gira System 2000 notwendig, etwa der Gira Touchdimmer. Alternativ können auch Aufsätze für die automatische Lichtsteuerung verwendet werden – so lässt sich beispielsweise durch die Kombination mit dem Gira Präsenzmelder Komfort-Aufsatz ganz einfach eine Konstantlichtregelung realisieren.

Der Uni-LED-Dimmeinsatz besitzt einen elektronischen Kurzschluss- sowie einen Übertemperaturschutz. Um den Dimmer von verschiedenen Stellen im Raum aus zu betätigen, können mechanische Taster oder Gira Nebenstellen-Einsätze als Nebenstellen angeschlossen werden.

Zum Produkt

Service

TOP

Gira verwendet Cookies für Websites in der Domain gira.de. Durch die Nutzung unserer Website stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. Erfahren Sie mehr zu den von uns oder Dritten eingesetzten Cookies und Ihren Möglichkeiten diese auszustellen in unserer Datenschutzerklärung.

Ok