FAQ

Warum sind Schalteinrichtungen ohne Relaiskontakt nicht zum Freischalten geeignet?

Antwort

Mechanische Schalter trennen die Leiterverbindung mechanisch auf und unterbrechen somit den Stromfluss. Der Isolationswiderstand der trennenden Luftstrecke (und des Schaltergehäuses) beträgt ca. 10 MOhm. Dies bedeutet, dass nur äußerst geringe Kriechströme fließen können. Im ausgeschalteten Zustand liegt die Netzspannung also am Schalter an und nicht am Verbraucher (siehe Bild 1).

Halbleiterschalter (z. B. Triac und MOSFET) trennen den Stromkreis nicht galvanisch. Es fließt also auch im ausgeschalteten Zustand immer ein geringer Sperrstrom (wenige mA). Wenn ein Leuchtmittel ausfällt oder ausgetauscht wird, kann dieser Strom nicht fließen. Da der elektrische Widerstand an der Unterbrechungsstelle sehr viel größer ist als der des Halbleiterschalters, liegt dann die gesamte Netzspannung an den Leuchtenkontakten (siehe Bild 2).

Während der Arbeit am Laststromkreis ist daher unbedingt freizuschalten. Der Sicherungsautomat muss ausgeschaltet werden. Gleiches gilt, wenn Leistungseinsätze mit Relaiskontakt verwendet werden. Relais mit „µ-Kontakt“ unterbrechen den Stromfluss mechanisch, sind jedoch keine Garantie für eine „sichere Trennung“.

Produkt

System 2000 Uni-LED-Dimm-Einsatz;
System 2000 NV Dimm-Einsatz (bestell-Nr. 0331 00 );
System 2000 Tronic-Schalt-Einsatz (Bestell-Nr. 0866 00);
System 2000 Triac-Schalt-Einsatz (Bestell-Nr. 0854 00)
Universal-Dimm-Einsatz (Bestell-Nr. 1176 00);
Universaldimmer mit Handbetätigung REG (Bestell-Nr. 1034 00);
Schnurdimmer (Bestell-Nr. 0335 xx);
KNX Dimmaktor 1fach (Bestell-Nr. 2171 00);
KNX Dimmaktor 2fach (Bestell-Nr. 2172 00);
KNX Dimmaktor 4fach (Bestell-Nr. 2174 00)
Artikelnummer: 2385 00

Bild 01

Bild 02

Hat Ihnen die Antwort weitergeholfen?

Wenn wir Ihnen nicht weiterhelfen konnten, dann nehmen Sie doch Kontakt mit uns auf.