FAQ

Lässt sich der Rufton bei der Wohnungsstation abschalten?

Antwort

Bei der Wohnungsstation Freisprechen und bei der Wohnungsstation Komfort lässt sich der Rufton mit der Taste RUFTON abschalten. Ist der Rufton abgeschaltet, wird dies durch ein dauerhaftes Leuchten der roten LED neben der Taste angezeigt.

Je nach Wohnungsstation ist die Funktion der Taste RUFTON folgendermaßen definiert:

Wohnungsstation Freisprechen:
Die Taste besitzt eine Toggle-Funktion. Wird die Taste einmal gedrückt, schaltet sich der Rufton ab und die rote LED leuchtet dauerhaft. Soll der Rufton wieder eingeschaltet werden, ist die Taste erneut zu drücken.

Wohnungsstation Komfort:
Es existiert eine Taste für die Funktion Rufton abschalten und eine Taste für die Funktion Rufton einschalten. Ist der Rufton abgeschaltet, leuchtet auch hier die rote Zustands-LED neben der Funktionstaste RUFTON AUS dauerhaft.

Die Wohnungsstation mit Hörer Standard besitzt keine Ruftonabschaltung.

Produkt

Wohnungsstation
Artikelnummer: xxxxxx

Hat Ihnen die Antwort weitergeholfen?

Wenn wir Ihnen nicht weiterhelfen konnten, dann nehmen Sie doch Kontakt mit uns auf.