FAQ

Wie muss die Sabotageschleife im Schlüsselschalter/VdS verdrahtet werden, damit sie auf das Funk-Türmodul (Artikel-Nr. 091100) aufzuschalten ist?

Antwort

Der Eingang "Sabo" am Funk-Türmodul dient dem Anschluß eines Sabotagekontaktes. Schaltet der Eingang gegen Masse (GND, 0 V), erfolgt eine Sabotagemeldung zur Funk-Alarmzentrale.

Wird der Eingang nicht beschaltet, ist der Anschluß "Sabo" mit Masse (GND, 0 V) zu brücken, damit das Funk-Türmodul die Sabotage als geschlossen auswertet.

Das Funk-Türmodul benötigt einen 0 Ohm Widerstand in der Sabotageschleife. Dieser ist durch eine Drahtbrücke auf der Schlüsselschalterplatine werkseitig vorbestückt.

Anschluss des Schlüsselschalters an das Funk-Türmodul

 

Kontaktbelegung bei Anschluss an das Funk-Türmodul:

Bedeutung: Schlüsselschalter: Funk-Türmodul
Sabotage (+) 12

Sabo

Sabotage (-) 13

GND

 

Produkt

Schlüsselschalter/VdS Aufputz (Artikel-Nr. 0134 00)
Schlüsselschalter Unterputz (Artikel-Nr. 0135 00)
Artikelnummer: 013400

Hat Ihnen die Antwort weitergeholfen?

Wenn wir Ihnen nicht weiterhelfen konnten, dann nehmen Sie doch Kontakt mit uns auf.