FAQ

Bei einem Tastsensor 2fach (Applikation104702) wird durch Tastendruck der Langzeitbefehl ausgelöst. Nach Loslassen der Taste sendet der Tastsensor jedoch ein STOP-Telegramm. Warum?

Antwort

Überschreitet der Tastendruck eine Zeitspanne t1 (Zeit, die der Sensor benötigt, um zwischen einem Kurz- und einem Langzeitbefehl zu unterscheiden) gedrückt, so wird nach Ablauf von t1 automatisch ein Langzeit-Telegramm gesendet und die Zeit t2 (Lamellenverstellzeit) gestartet.

Wird innerhalb der Lamellenverstellzeit t2 die Taste wieder losgelassen, sendet der Sensor ein Kurzzeit-Telegramm: Die Jalousie wird angehalten. Falls die Taste erst nach Ablauf der Zeitspanne t2 losgelassen wird, sendet der Tastsensor kein Kurzzeit-Telegramm und der Jalousieaktor bleibt im Langzeitbetrieb.

Da die Zeit t2 zur Lamellenverstellung genutzt wird, sollte sie so groß gewählt werden, wie die Lamellen der Jalousie benötigen, um sich um 180° zu drehen. Hierdurch können die Lamellen übergangslos verstellt und in jeder Zwischenstellung angehalten werden.

Beim Betrieb von Rolladen wird t2 auf den Wert 0 gesetzt.

Produkt

Tastsensor 2fach mit Beschriftungsfeld
Artikelnummer: 0882xx

Hat Ihnen die Antwort weitergeholfen?

Wenn wir Ihnen nicht weiterhelfen konnten, dann nehmen Sie doch Kontakt mit uns auf.