FAQ

Wie wird die Software für das Info Display 2 installiert und was ist dabei zu beachten?

Antwort

Die Info Display 2 Software läuft nur in Verbindung mit ETS-Versionen ab ETS 2 V1.2a (020107). ETS Updates erhalten Sie auf der EIBA Internetseite (www.eiba.com). Beachten Sie, dass Sie die Software nur installieren können, wenn bereits die entsprechende ETS-Version auf Ihrem Rechner installiert ist. So installieren Sie die Info Display 2 Software unter Windows: - Wählen Sie Start/Ausführen. Es öffnet sich das Fenster Ausführen. - Klicken Sie auf Durchsuchen. Es öffnet sich das Fenster Durchsuchen. - Wählen Sie den Ort aus, an dem sich die Datei InfoDisplay1v07g_de.exe befindet und wählen Sie diese aus. - Klicken Sie im Fenster Durchsuchen auf Öffnen. Das Fenster schließt sich, die Datei wird in die Zeile Öffnen im Fenster Ausführen eingefügt. - Klicken Sie auf OK. Die Datei InfoDisplay1v07g_de.exe wird ausgeführt. - Folgen Sie den Anweisungen. - Geben Sie als Installationspfad für die Info Display 2 Software das Verzeichnis der ETS 2, z. B. C:/Programme/ETS2V12, an. Zum Entpacken der Info Display 2 Produktdatenbank geben Sie das Verzeichnis an, in das die Produktdatenbank InfD2.vd2 entpackt werden soll. Nach erfolgreicher Installation der Info Display 2 Software muss die zugehörige Produktdatenbank InfD2.vd2 mit der ETS aus dem ausgewählten Verzeichnis importiert werden. Wurde die Produktdatenbank mit der ETS importiert, kann die Datei InfD2.vd2 wieder gelöscht werden. Hinweis: Um das Display zu projektieren, muss die Info Display 2 Software auf dem Projektierungs-PC installiert sein. Der alleinige Import von Produktdatenbank oder Projekt ist nicht ausreichend.

Produkt

Info Display 2
Artikelnummer: 0510xx

Hat Ihnen die Antwort weitergeholfen?

Wenn wir Ihnen nicht weiterhelfen konnten, dann nehmen Sie doch Kontakt mit uns auf.