Wird das Info Display 2 in die ETS 2 V1.2a eingefügt, tritt die Fehlermeldung "CDI-Driver for '008_INFD' not installed!" auf. Was ist zu tun?
Antwort
Die Fehlermeldung "CDI-Driver for '008_INFD' not installed!" wird erzeugt, wenn in der aufgerufenen ETS 2 V1.2a nur das Installationsprogramm oder die Produktdatenbank für das Display 2 implementiert wurde. Dies kann vorkommen, wenn verschiedene ETS Programme auf einem PC vorhanden sind. Stellen Sie deshalb sicher, dass beide Programmteile in der selben ETS 2 implementiert werden.