Während des normalen Betriebs werden im Info-Display 2 in einer Zeile, die mit
einem 1-Bit-Kommunikationsobjekt verknüpft ist, anstatt des aktuellen Zustands nur Striche angezeigt. Welche Ursache kann hier vorliegen?
Antwort
Das Info-Display 2 stellt in der Anzeige Striche dar, wenn der Objektwert nach einem Reset noch nicht initialisiert wurde. Wird der Wert erneut über den Bus gesendet, aktualisiert sich auch die Anzeige.
Um die Anzeige von Strichen generell zu vermeiden, können Sie für die entsprechende Zeile (K-Objekt) in den ETS-Parametern des Displays die Flags Schreiben und Statusabfrage setzen.
Nach einem Busspannungsausfall stellt das Info-Display in diesem Fall eine Leseanforderung an die zugehörige Aktorik (hier L-Flag setzen) und zeigt nach erfolgter Rückmeldung den aktuellen Wert an.