Antwort
Ergänzung zum Verhalten EIB Wächter Komfort UP bei der Umschaltung Beleuchtungsbetrieb Meldebetrieb
Mit dem 1 Bit Objekt Betriebsart kann bei den parametrierten Betriebsarten
- Meldebetrieb/Schalten im Beleuchtungsbetrieb
- Meldebetrieb/Wertgeber im Beleuchtungsbetrieb
- Meldebetrieb/Lichtszenenabruf im Beleuchtungsbetrieb
zwischen dem Meldebetrieb und dem Beleuchtungsbetrieb gewechselt werden. Vor der Umschaltung in die neu eingestellte Betriebsart wird die bisherige Betriebsart in ihren definierten Grundzustand (wie bei nicht vorhandener Bewegung) gebracht.
Umschaltung Beleuchtungsbetrieb Meldebetrieb:
1. Fall:
Der Wächter befindet sich in einer Bewegungserfassung. Es wurde noch keine Verzögerungszeit gestartet. In diesem Fall wird bei einem über den Bus empfangenen Umschaltwunsch zunächst die bisherige Betriebsart beibehalten und anhand des Betriebsarten-Objekts eine negative Quittung in Form des Objektwertes der bisher eingestellten Betriebsart (Beleuchtungsbetrieb) gesendet.
Der Umschaltwunsch wird vom Wächter gespeichert. Nach der Bewegungserfassung startet der Wächter die Standard-Sendeverzögerung. Auch zu diesem Zeitpunkt wird die Betriebsart noch nicht gewechselt. Erst, wenn die Standard-Sendeverzögerung abgelaufen ist, startet der Wächter nicht die zusätzliche Sendeverzögerung, sondern er sendet das Telegramm am Ende der Erfassung und wechselt in den Meldebetrieb.
Zusätzlich übertragt der Wächter über das Betriebsarten-Objekt eine positive Quittung in Form des Objektwertes der neu eingestellten Betriebsart (Meldebetrieb).
2. Fall:
Der Wächter befindet sich in der Standard-Verzögerung (10 s nach der letzten Bewegung). Auch in diesem Fall wird bei einem über den Bus empfangenen Umschaltwunsch zunächst die bisherige Betriebsart beibehalten und anhand des Betriebsarten-Objektes eine negative Quittung in Form des Objektwertes der bisher eingestellten Betriebsart (Beleuchtungsbetrieb) gesendet.
Der Umschaltwunsch wird vom Wächter gespeichert. Erst wenn die Standard-Sendeverzögerung abgelaufen ist, startet der Wächter nicht die zusätzliche Sendeverzögerung, sondern sendet das Telegramm am Ende der Erfassung und wechselt in den Meldebetrieb.
Zusätzlich überträgt der Wächter über das Betriebsarten-Objekt eine positive Quittung in Form des Objektwertes der neu eingestellten Betriebsart (Meldebetrieb).
3. Fall:
Für den Fall, dass zum Zeitpunkt der gewünschtent Briebsarten-Umschaltung eine zusätzliche Sendeverzögerung abläuft, wird zunächst sofort das am Ende der Erfassung parametrierte Schalt-/Lichtszenen- oder Wert-Telegramm gesendet, bevor dann in den Meldebetrieb umgeschaltet wird.
4. Fall:
Zum Zeitpunkt der Betriebsartenumschaltung befindet sich der Wächter weder in einer Bewegungserfassung, noch sind Verzögerungszeiten aktiv. In diesem Fall wechselt der Wächter bei einem Umschaltwunsch sofort in den Meldebetrieb.
Hinweis:
Befindet sich der Wächter bei einem Umschaltwunsch vom Beleuchtungsbetrieb in den Meldebetrieb anhand des Sperrobjektes oder durch Schalterstellung '0' / '1' im Sperrbetrieb, wird auch sofort das am Ende der Erfassung (!) parametrierte Schalt-/Lichtszenen- oder Wert-Telegramm gesendet, bevor dann in den Meldebetrieb umgeschaltet wird.
Umschaltung Meldebetrieb Beleuchtungsbetrieb:
1. Fall:
Der Wächter befindet sich zum Zeitpunkt des Umschaltwunsches in einer Bewegungserkennung (d. h. der Wächter hat Bewegungen erkannt, das Meldetelegramm nach Erkennung des x-ten Bewegungsimpulses jedoch noch nicht übertragen). In diesem Fall wird sofort die Bewegungsauswertung beendet (es werden keine weiteren Bewegungsimpulse mehr gezählt) und der Wächter wechselt in den Beleuchtungsbetrieb.
2. Fall:
Der Wächter befindet sich zum Zeitpunkt des Umschaltwunsches in einer identifizierten Bewegung (d. h. das Meldetelegramm nach Erkennung des x-ten Bewegungsimpulses wurde übertragen und es werden noch weiterhin Bewegungen erkannt). Dabei wird zunächst die bisherige Betriebsart beibehalten und anhand des Betriebsarten-Objektes eine negative Quittung in Form des Objektwertes der bisher eingestellten Betriebsart (Meldebetrieb) gesendet.
Der Umschaltwunsch wird vom Wächter gespeichert. Erst wenn 10 s lang (10 s-Verzögerungszeit) keine Bewegungen mehr detektiert werden, beendet der Wächter die identifizierte Bewegung, sendet das Meldetelegramm am Ende einer identifizierten Bewegung und wechselt in den Beleuchtungsbetrieb.
Zusätzlich überträgt der Wächter über das Betriebsarten-Objekt eine positive Quittung in Form des Objektwertes der neu eingestellten Betriebsart (Beleuchtungsbetrieb).
3. Fall:
Der Wächter befindet sich zum Zeitpunkt des Umschaltwunsches in der 10 s -Verzögerungszeit (d. h. es werden keine Bewegungen mehr detektiert). In diesem Fall wird ebenfalls zunächst die bisherige Betriebsart beibehalten und anhand des Betriebsarten-Objektes eine negative Quittung in Form des Objektwertes der bisher eingestellten Betriebsart (Meldebetrieb) gesendet.
Der Umschaltwunsch wird vom Wächter gespeichert. Erst wenn die 10 s -Verzögerungszeit abgelaufen ist, beendet der Wächter die identifizierte Bewegung, sendet das Meldetelegramm am Ende einer identifizierten Bewegung und wechselt in den Beleuchtungsbetrieb.
Zusätzlich übertragt der Wächter über das Betriebsarten-Objekt eine positive Quittung in Form des Objektwertes der neu eingestellten Betriebsart (Beleuchtungsbetrieb).
4. Fall:
Zum Zeitpunkt der Betriebsartenumschaltung befindet sich der Wächter weder in einer identifizierten Bewegung, noch ist die 10 s-Verzögerungszeit aktiv. In diesem Fall wechselt der Wächter bei einem Umschaltwunsch sofort in den Beleuchtungsbetrieb.
Hinweis:
Nur für den Fall einer Umschaltung vom Meldebetrieb in den Beleuchtungsbetrieb gilt zusätzlich:
- War der Wächter zuletzt anhand des Sperrobjektes im Beleuchtungsbetrieb gesperrt, so wird der Sperrbetrieb beim Übergang vom Meldebetrieb zum Beleuchtungsbetrieb wieder aktiviert und zusätzlich das am Sperrbeginn parametrierte Telegramm ausgelöst.
- War der Wächter zuletzt anhand des Schiebeschalters (Stellung '0' / '1') im Beleuchtungsbetrieb gesperrt, so wird dieser Sperrbetrieb wieder aktiviert und zusätzlich das zu der Schalterstellung ('0' / '1') gehörende und von der eingestellten Betriebsart (Schalten, Wertgeber bzw. Lichtszenenabruf) abhängige Telegramm ausgelöst (vgl. auch Funktion Schiebeschalter).
Eine vor der Umschaltung in den Meldebetrieb durch die Umschaltung unterbrochene zusätzliche Sendeverzögerung wird bei der Umschaltung zurück in den Beleuchtungsbetrieb nicht weiter ausgeführt.
War ein helligkeitsunabhängiger Betrieb durch einen Dämmerungsstufen-Objektwert = 1 eingestellt, so wird dieser wieder aktiviert, indem die Dämmerungsstufe erneut ausgeschaltet wird. Das Betriebsarten-Objekt ist nur bei einer gemischten Betriebsart (Meldebetrieb/Beleuchtungsbetrieb) sichtbar.