FAQ

Für welchen Funktions- bzw. Anwendungsbereich wird ein Riegel-Schaltkontakt genutzt?

Antwort

Ein Riegel-Schaltkontakt (auch: Schließblechkontakt) ermöglicht die Verschlussüberwachung einer Tür. Er wird im Schließblech des Türrahmens befestigt. Beim Zuschließen drückt dann der Türriegel gegen einen Mikroschalter des Schaltkontaktes. Dadurch wird signalisiert, ob die Tür abgeschlossen ist oder nicht.

Diese Information dient der Alarmzentrale dazu, den Verschluss der Zugänge zu den Sicherungsbereichen zu überwachen. Ein Riegel-Schaltkontakt löst keinen Alarm aus, sondern verhindert das Scharfschalten des betroffenen Sicherungsbereichs, solange die Tür unverschlossen ist. Erst, wenn der Verschlussriegel der Tür ausgefahren ist, kann die Alarmzentrale scharf geschaltet werden.

Der Riegel-Schaltkontakt sollte nicht zum Scharf- oder Unscharfschalten von Alarmanlagen verwendet werden, da ansonsten ein Aufbrechen der Tür gesicherte Bereiche unscharf schalten könnte.

Produkt

Riegel-Schaltkontakt (VdS)

Artikelnummer: 0924 00

Hat Ihnen die Antwort weitergeholfen?

Wenn wir Ihnen nicht weiterhelfen konnten, dann nehmen Sie doch Kontakt mit uns auf.