FAQ

Wofür steht die Bezeichnung VF45 (Volition) bei einem Lichtwellenleiter-Modul?

Antwort

Bei der VF45-Bezeichnung handeltet es sich um eine von 3M entwickelte LWL-Steckverbindung. Der Einsatz ist nur in Verbindung mit einer speziellen Glasfaser mit Polymerbeschichtung möglich. Diese Fasern haben den gleichen Kerndurchmesser wie Multimodefasern. Allerdings ist der Manteldurchmesser mit 80 µm wesentlich geringer. Der Mantel wird von der Polymerbeschichtung auf das Standardmaß von 125 µm gebracht. Die Polymerfaser zeichnet sich durch einen extrem geringen Biegeradius von weniger als 15 mm aus. Bei dieser Steckverbindung werden die beiden Lichtwellenleiter durch eine patentierte Präzisionstechnik aneinander stoßend verbunden.

Produkt

Lichtwellenleiter-Modul VF45 (Volition)
Artikelnummer: 120400

Hat Ihnen die Antwort weitergeholfen?

Wenn wir Ihnen nicht weiterhelfen konnten, dann nehmen Sie doch Kontakt mit uns auf.