FAQ

Wie ist eine IP-Adresse aufgebaut?

Antwort

Eine IP-Adresse ist ein 32-Bit-Wert, der in vier Felder von je einem Byte (8 Bit) eingeteilt wird. Jedes Byte (Feld) wird dezimal von 0 bis 255 dargestellt. Die einzelnen Felder werden durch Punkte voneinander getrennt. Eine IP-Adresse hat also folgendes Aussehen, wobei jeder Platzhalter einen Wert von 0 - 255 annehmen kann: aaa.bbb.ccc.ddd! Theoretisch sind somit IP-Adressen zwischen 0.0.0.0 und 255.255.255.255 möglich. Das sind immerhin 4.294.967.296 Adressen.

Produkt


Artikelnummer: xxxxxx

Hat Ihnen die Antwort weitergeholfen?

Wenn wir Ihnen nicht weiterhelfen konnten, dann nehmen Sie doch Kontakt mit uns auf.