FAQ

Was bedeutet "Token Passing (IEEE802.5)"?

Antwort

Der Token Ring von IBM arbeitet nach dem Token Passing-Verfahren. Generelle Voraussetzung für dieses Zugriffsverfahren ist eine Ringtopologie. Das Token Passing-Verfahren (= Sendeberechtigung weiterreichen) ist im Gegensatz zum CSMA/CD-Verfahren deterministisch, d.h. exakt vorbestimmt. Bei einem Token handelt es sich um eine Sendeberechtigung in Form einer bestimmten Bitfolge, die von einem Endgerät im Netzwerk innerhalb eines in den Normen festgelegten Zeitraums zum anderen weitergereicht wird. Weitere Informationen zu Begriffen aus der Netzwerktechnik: http://www.elektronik-kompendium.de http://www.lexitron.de

Der Begriff Tokenweitergabe oder englisch Token Passing bezeichnet ein Medienzugriffsverfahren in Rechnernetzen.

Grundlage von Token Passing ist das Token, das in einem Rechnernetz von einer Station zur benachbarten Station in einer logischen Ringtopologie weitergeleitet wird. Es existieren zwei unterschiedliche Realisierungsformen des Token Passing: Token Ring und Token Bus.

Bei Token Ring ist der Nachbar die physisch nächste erreichbare Station, bei Token Bus ist es die logisch nächste erreichbare Station (realisiert durch die Adressen der Netzwerkkarte).

Produkt


Artikelnummer: xxxxxx

Hat Ihnen die Antwort weitergeholfen?

Wenn wir Ihnen nicht weiterhelfen konnten, dann nehmen Sie doch Kontakt mit uns auf.