FAQ

Was bedeutet "Broadcast Storm"?

Antwort

Ein Broadcast Storm kann in Netzwerken, die nach der Kollisionsmethode (CSMA/CD) arbeiten, auftreten. Unter "Broadcast" versteht man eine Nachricht, die ein Rechner an alle anderen angeschlossenen Rechner versendet (Rundsendung). Erfolgen innerhalb kurzer Zeit sehr viele dieser Rundsendungen, befinden sich viele Nachrichten gleichzeitig auf dem Bus und es kommt zu einer drastischen Steigerung an Kollisionen (hier als "Storm" = "Sturm" bezeichnet). Daraus ergibt sich, dass der Netzverkehr eventuell nicht mehr möglich ist. Weitere Informationen zu Begriffen aus der Netzwerktechnik: http://www.elektronik-kompendium.de http://www.lexitron.de

Ein Broadcast-Sturm ist die starke Anhäufung von Broadcast- und Multicast-Verkehr in einem Rechnernetz.

Im Endstadium eines Broadcast-Sturms können keine neuen Netzwerkverbindungen mehr aufgebaut werden, und bestehende Verbindungen werden möglicherweise unterbrochen. Besonders in großen Broadcast-Domänen kann sich durch verschiedene Ursachen bei einem Broadcast-Sturm die Antwortzeit des Netzwerks durch einen Schneeballeffekt dramatisch erhöhen.

Die häufigste Ursache ist die redundante Verkabelung mit zwei oder mehr Uplinks zwischen zwei Switches. In einem solchen Fall werden Broadcasts und Multicasts auf alle Ports weitergeleitet mit Ausnahme des Ports, von dem der Datenverkehr kam. Dadurch wird eine Schleife erzeugt, und die Switches leiten die Broadcasts des jeweils anderen Switches weiter. Darüber hinaus kann ein Broadcast-Sturm z.B. auch durch Denial-of-Service-Angriffe (wie den Smurf-Angriff oder den Fraggle-Angriff) oder durch eine fehlerhafte Netzwerkkarte ausgelöst werden.

Produkt


Artikelnummer: xxxxxx

Hat Ihnen die Antwort weitergeholfen?

Wenn wir Ihnen nicht weiterhelfen konnten, dann nehmen Sie doch Kontakt mit uns auf.