FAQ

Wie kann die Anrufannahme beim TeleCoppler unterdrückt werden?

Antwort

Die Anrufannahme wird im Menü "Aktivieren bei x Rufen" (x: Anzahl der am Anrufbeantworter (AB) eingestellten Rufe bis zum Anschalten des AB) auf "0" Rufe gestellt. Damit ist die Anrufannahme unterdrückt.

Der TeleCoppler schaltet sich so bei einem Anruf nicht ein. Legt der Anrufer jedoch nach dem ersten Ruf auf, wartet mindestens 10 Sekunden und ruft dann innerhalb von 60 Sekunden wieder an, schaltet der TeleCoppler dann nach dem ersten Ruf an. Somit kann wahlweise ein angeschlossener Anrufbeantworter oder der TeleCoppler angesprochen werden.

Produkt

TeleCoppler
Artikelnummer: 0363 00

Hat Ihnen die Antwort weitergeholfen?

Wenn wir Ihnen nicht weiterhelfen konnten, dann nehmen Sie doch Kontakt mit uns auf.