FAQ

Was versteht man in der Netzwerktechnik unter dem Begriff "Backplane"?

Antwort

Als Backplane wird der interne Bus von Kopplungselementen (beispielsweise einem Hub oder einem Switch) bezeichnet. Damit sind die internen Verbindungen zwischen den einzelnen Ports gemeint. Die Backplane arbeitet mit einer erheblich größeren Bandbreite als das Netzwerk außerhalb des Kopplungselementes und kann deshalb dazu beitragen, Engpässe bei der Kommunikation zwischen den Ports zu vermeiden. Aus diesem Grund gilt die Backplane auch als ein Qualitätskriterium, über das sich die Leistungsfähigkeit z. B. eines Switches beurteilen lässt. Weitere Informationen zu Begriffen aus der Netzwerktechnik: http://www.elektronik-kompendium.de http://www.lexitron.de

Verwendung in Switches

Eine Backplane ist auch ein Hochgeschwindigkeitsbus für Switches. Ein Switch steuert in Computernetzen die Kommunikation. Die einzelnen Ports eines Switches sind über die Backplane verbunden, wobei sich diese Verbindung von den Matrix-Switches unterscheidet. Anders als bei der Matrix-Architektur sind nicht alle Ports mit jedem anderen verbunden, sondern befinden sich an einem Datenbus.

Eine Backplane kann eine bestimmte Datenübertragungsrate besitzen, die man z. B. in Gigabit pro Sekunde (Gbps oder Gbit/s) angeben kann. Wichtig ist der Wert der Datenübertragungsrate bei einem zu erwartenden starken Datenverkehr in einem Netzwerk. Wenn nämlich alle Ports eines Switches im Voll-Duplex Modus ausgelastet werden, z. B. 8 Ports mit 100 Mbit/s mal 2, dann sollte die Datenrate der Backplane mindestens 1,6 Gbps betragen. Ansonsten kommt es zu einem Blockieren (englisch blocking) einzelner Datenpakete. Eine Switch-Architektur, die als non-blocking ausgewiesen ist, besitzt also eine verfügbare Datenübertragungsrate, die höher als der maximal mögliche Datenverkehr ist. Jedem Port kann damit jederzeit die für ihn volle Datenübertragungsrate zur Verfügung gestellt werden.

Produkt


Artikelnummer: xxxxxx

Hat Ihnen die Antwort weitergeholfen?

Wenn wir Ihnen nicht weiterhelfen konnten, dann nehmen Sie doch Kontakt mit uns auf.