FAQ

Welche Polarität hat die 2polige Klemme auf der Platine, wenn eine externe Spannungsversorgung an den TeleCoppler angeschlossen wird?

Antwort

Die Leitung muss mit dem Pluspol an der oberen Klemme angeschlossen werden und mit dem Minuspol an der unteren Klemme. Die Zeichnung zeigt die Draufsicht auf das Gerät bei abgenommenen Deckel.

 

Anschluss der Stromversorgung

Anmerkungen:

  • Bei externer Stromversorgung (12 V DC oder 24 V DC) des TeleCoppler darf das Steckernetzgerät nicht gesteckt werden.
  • Bei externer Stromversorgung mit 12 V DC muß der Schalter S3 geschlossen werden, im Auslieferungszustand ist er geöffnet.

Produkt

TeleCoppler (Artikel-Nr. 089300)
Artikelnummer: 036300

Hat Ihnen die Antwort weitergeholfen?

Wenn wir Ihnen nicht weiterhelfen konnten, dann nehmen Sie doch Kontakt mit uns auf.