FAQ

In welchen Lichtfarben sind Energiesparlampen erhältlich?

Antwort

Die ersten Energiesparlampen vor etwa 20 Jahren strahlten ein ungemütliches blaues Licht aus. Das wirkte häufig kalt und ungemütlich.

Moderne Energiesparlampen sind in drei Lichtfarben erhältlich:

  • Tageslichtweiß
  • Neutralweiß
  • Warmweiß

Die meisten Hersteller bieten Lampen in Warmweiß an, da es sich um ein "gemütliches" Licht handelt und für Wohnräume zu empfehlen ist. Einige Hersteller haben darüber hinaus Lichtfarben wie warme Terracottatöne oder kräftige Farben für Party-Licht entwickelt.

Welche Lichtfarbe eine Lampe besitzt, erkennt man an Bezeichnungen wie 2700K oder 3000K (z. B. für warmweißes Licht). Der Buchstabe "K" steht hier für die Temperatureinheit Kelvin und bezeichnet die Lichttemperatur. Es gilt: Je niedriger die Temperatur, desto wärmer erscheint das Licht.

Manchmal sind die Angaben zur Lichttemperatur auch in einer Typennummer auf der Verpackung enthalten. Dann wird statt 2700K oder 3000K beispielsweise 827 oder 830 angegeben.

Produkt


Artikelnummer: xxxxxx

Hat Ihnen die Antwort weitergeholfen?

Wenn wir Ihnen nicht weiterhelfen konnten, dann nehmen Sie doch Kontakt mit uns auf.