FAQ

Welche Risiken birgt die Einstellung Weiterleiten in den Parametern des Linienkopplers?

Antwort

Folgende Punkte sind bei der Parametereinstellung Weiterleiten zu beachten:
Der Koppler leitet die Information in die entsprechende Richtung, auch wenn sie dort gar nicht benötigt wird. Empfängt er auf die gesendete Information keine Bestätigung (Quittung), sendet er das Telegramm erneut. Dieser Vorgang wird bis zu dreimal wiederholt.

Koppler besitzen nur einen Telegrammspeicher von 10 Telegrammen. Ist dieser voll, sendet er BUSY-Telegramme aus und Informationen gehen verloren.

Empfangen andere Koppler oder normale Busteilnehmer BUSY-Telegramme, so stellen sie die Kommunikation ein und starten nach Ablauf der BUSY-Telegramme den Sendevorgang erneut.

Die Parametereinstellung Weiterleiten führt also dazu, dass eine deutliche Verzögerung im Bussystem auftreten kann. Eventuell gehen Information auch ganz verloren. Deshalb sollten im Normalbetrieb einer EIB Anlage die beiden ersten Parameter eines Kopplers immer auf normal stehen.
 

Produkt

Instabus Bereichs-/Linienkoppler
Instabus Linienverstärker
Artikelnummer: 061100

Hat Ihnen die Antwort weitergeholfen?

Wenn wir Ihnen nicht weiterhelfen konnten, dann nehmen Sie doch Kontakt mit uns auf.