FAQ

Lässt sich ein Sensor 0 - 10 V auf mehrere Kanäle der Basis Wetterstation oder der Analog-Sensorschnittstelle parallel aufschalten, um mehrere Grenzwerte zu definieren?

Antwort

Jeder Eingangswiderstand der Wetterstation oder der Analog-Sensorschnittstelle liegt fertigungsabhängig bei ca. 18 kOhm. Die Bürde der Sensoren (Artikel- Nr. 572700, 057600, 057700, 057900) liegt bei 1 kOhm, die des Sensors mit der Artikel-Nr. 058000 bei 1,5 kOhm.

Der gesamte Eingangswiderstand darf bei einer Parallelschaltung der Eingänge nicht unter die Größe der Bürde der Sensoren (also 1 kOhm bzw. 1,5 kOhm) fallen. Aus diesen Angaben kann die maximale Anzahl der parallel geschalteten Eingänge berechnet werden. Hieraus ergibt sich, dass bis zu vier parallel geschaltete Eingänge betrieben werden können.

Es steht aber auch eine interessante Alternative zur Parallelschaltung von Eingängen zur Verfügung: Der Messwert wird wieder durch Wetterstation oder Sensorschnittstelle aufgenommen, dann aber im Funktionsmodul oder im HomeServer 2 über so genannte Vergleicher ausgewertet.

Produkt

Instabus Basis Wetterstation
Instabus Analog-Sensorschnittstelle 4fach (Artikel-Nr. 096000)
Artikelnummer: 057100

Hat Ihnen die Antwort weitergeholfen?

Wenn wir Ihnen nicht weiterhelfen konnten, dann nehmen Sie doch Kontakt mit uns auf.