FAQ

Wie lange ist die Funktionalität des Funk-Alarmsystems bei einem Netzausfall gewährleistet?

Antwort

Bei einer VdS-konform errichteten Anlage wird eine Akku-Pufferzeit (12 V/1,2 Ah) von 12 Stunden gewährleistet. Wird die Anlage nicht VdS-konform aufgebaut, verringert sich diese Pufferzeit mit jeder verdrahteten Komponente, die an der Anlage angeschlossen ist.

Im Gegensatz zu den Funk-Komponenten müssen die verdrahteten Geräte aus der vorhandenen Anlagenspannung gespeist werden, was zu einem Verbrauch führt.

Produkt

Funk-Alarmzentrale
Artikelnummer: 0345 00

Hat Ihnen die Antwort weitergeholfen?

Wenn wir Ihnen nicht weiterhelfen konnten, dann nehmen Sie doch Kontakt mit uns auf.