FAQ

Wie verhält sich der HomeServer bei einer Alarmierung per Telefonanruf?

Antwort

Der HomeServer 2 wählt den Empfänger an. Der Anruf gilt als abgesetzt, wenn der Anrufer erreichbar ist und das Telefongerät für die voreingestellte Zeit (Parameter Dauer in Sekunden) läutet oder das Gespräch angenommen wird.

Weist der Anrufer das Gespräch ab, so gilt der Teilnehmer als nicht erreichbar und der Anruf erfolgt nach einer voreingestellten Wiederholungszeit erneut. Nach der Zeit Max Alter in Sekunden werden keine Anrufe mehr veranlasst.

Sind zwei Empfänger in der Empfängerliste eingetragen, so wird zunächst versucht, den ersten Empfänger anzuwählen. Ist dieser nicht erreichbar, wird der zweite Empfänger angerufen. Sollte dieser nun das Gespräch abweisen, so wird wieder versucht, den ersten Empänger zu erreichen. Die Anwahlversuche enden nach der Zeit, die im Parameter Max Alter in Sekunden angegeben ist.

Bei mehr als zwei Empfängern verhält sich der HomeServer ebenso.

Produkt

Gira HomeServer 2 Net
Artikelnummer: 052900

Hat Ihnen die Antwort weitergeholfen?

Wenn wir Ihnen nicht weiterhelfen konnten, dann nehmen Sie doch Kontakt mit uns auf.