FAQ

Mit welchen Funktionsblöcken kann eine Treppenhausbeleuchtung mit Ökoschaltung realisiert werden?

Antwort

Mit dieser Steuerung der Beleuchtung im Treppenhaus über das Funktionsmodul kann der Benutzer Strom sparen.

Wird einmal auf eine Taste gedrückt, geht das Licht an und erlischt nach einer bestimmten Zeit wieder. Es besteht aber die Möglichkeit durch erneutes Drücken auf eine Taste das Licht sofort zu löschen.

Die Tasten müssen bei jedem Tastendruck ein Telegramm auf den Bus senden. Es kommt nicht darauf an, ob es ein Ein- oder ein Aus-Telegramm ist. Die Taster können also als normale Umschalter programmiert sein.

Jedesmal wenn ein Telegramm der Tasten empfangen wird, schaltet der TFF-Block von "0" auf "1" oder umgekehrt (herkömmlicher Umschalter). Darüber hinaus wird wird aber auch jedesmal der DMFF–Block gestartet, der nach der programmierten Zeit den TFF–Block wieder auf "0" setzt.

Das Bild zeigt die Umsetzung der Treppenhausbeleuchtung als Ökoschaltung mit DMFF- und TFF-Block.

Produkt

Instabus Funtionsmodul
Artikelnummer: 051300

Bild 01

Hat Ihnen die Antwort weitergeholfen?

Wenn wir Ihnen nicht weiterhelfen konnten, dann nehmen Sie doch Kontakt mit uns auf.