FAQ

Wie wird mit Hilfe des Instabus Funktionsmoduls der Wert einer Gruppenadresse von 1Bit in 8 Bit umgewandelt?

Antwort

Um mit Hilfe des Instabus Funktionsmoduls eine Gruppenadresse von 1 Bit auf 8 Bit (1 Byte) umzuwandeln, wird im Funktionsmodul ein EASM-Funktionsblock (Eingangsauswahlschalter mehrfach) verwendet.

Beispiel:

Die ankommende Gruppenadresse (0/1) ist ein 1Bit Wert einer Wetterstation. Ist dieses Telegramm mit dem Wert 1 auf dem Bus, soll am Jalousieaktor eine Position (50%) angesteuert werden. Die Gruppenadresse 0/100 (1Byte) die im Jalousieaktor im Objekt Positionierung hinterlegt ist, soll dann angesteuert werden.

Am EASM-Funktionsblock wird am Eingang (E) das Kontrollsignal (c_0/1) der ankommenden Gruppenadresse angelegt. Das Selektionsbit erhält das externe ankommende Signal (0/1). Das Kontrollsignal (c_0/100) wird am Ausgang (A) angelegt. Ein TRA-Baustein (Transfer-Block) sendet dann das externe Signal (0/100) auf den Bus (siehe Bild).

Produkt

Instabus Funktionsmodul
Artikelnummer: 051300

Bild 01

Hat Ihnen die Antwort weitergeholfen?

Wenn wir Ihnen nicht weiterhelfen konnten, dann nehmen Sie doch Kontakt mit uns auf.