FAQ

Wonach richten sich die Laufzeiten (Taskzykluszeiten) im Instabus Funktionsmodul?

Antwort

Die Berechnung der Laufzeiten im Funktionsmodul unterliegt verschiedenen Kriterien, die in der technischen Dokumentation zum FM-Tool Version 1.80 im Abschnitt 3.3 -3.5 (Seite 32 - 42) eingesehen werden könnnen.

Die gängige Praxis hat jedoch gezeigt, dass eine Taskzykluszeit von 100 ms in den meisten Anwendungsfällen ausreichend ist. Gegebenfalls ist die Taskzyklus schrittweise zu erhöhen bzw. zu verringern.

Anmerkung:

Ist die Verarbeitungszeit eines Tasks länger als die Taskzykluszeit, kann dies erst nach dem Einladen der Applikation in das Funktionsmodul festgestellt werden. Das Funktionsmodul erzeugt in diesem Fall eine Fehlermeldung mit der Identifikationsnummer 99.

Produkt

Instabus Funktionsmodul (Art.-Nr. 0513 00)
Artikelnummer: 051300

Hat Ihnen die Antwort weitergeholfen?

Wenn wir Ihnen nicht weiterhelfen konnten, dann nehmen Sie doch Kontakt mit uns auf.