FAQ

Welche Einstellungen sind auf der Schaltuhrseite erforderlich, um Jalousien per Uhr über das Info-Terminal zu steuern?

Antwort

In der Schaltuhrseite wird unter dem Punkt Zuweisung der gewünschte Ausgang (Ereignis) der Zeitschaltuhr ausgewählt und eine Geräte/Funktion zugeordnet. Wenn die Geräte/Funktion vom Typ Jalousie (2 Objekte, Lang- und Kurzzeit) zugeordnet ist, lässt sich einstellen, ob die Jalousie hoch oder runter gefahren werden soll (siehe Bild 1). Hierbei reagiert der Uhrenkanal nicht auf Aus-Zeiten, d. h. wenn die Schaltzeitpunkt (EIN) erreicht ist, fährt die Jalousie (je nach Einstellung) hoch oder runter. Um die Jalousie in die entgegengerichtete Position zu bringen, ist ein weiterer Uhrenkanal erforderlich, der den gegenläufigen Befehl enthält. Einfacher lässt sich die Funktion realisieren, indem dem Ereignis eine Geräte/Funktion vom Typ Schalter (mit dem Langzeitobjekt) zugeordnet wird. Die Einstellungen für drücken/aktivieren bzw. loslassen/deaktivieren sind dann wie in Bild 2 vorzunehmen.

Produkt

Instabus Info-Terminal
Artikelnummer: 092900

Bild 01

Bild 02

Hat Ihnen die Antwort weitergeholfen?

Wenn wir Ihnen nicht weiterhelfen konnten, dann nehmen Sie doch Kontakt mit uns auf.