FAQ

Wie werden Lichtszenen, die im Info-Terminal gespeichert sind, wieder zur Bearbeitung aufgerufen?

Antwort

Über die Lichtszenenseite

Die Lichtszenen können auf der Lichtszenenseite eingestellt, gespeichert und abgerufen werden.

Auf dieser Seite (Geräte/Funktion) werden die Gruppenadressen eingefügt (maximal 32), die in 24 verschiedenen Lichtszenen online zugewiesen werden können.

Für einen Fernabruf (über den BUS oder eine Fensterseite) wird eine Adresse (1Byte) der Lichtszenen-Nebenstelle zugewiesen.

Mit einem Sprung zur Lichtszenenseite, der einer Taste auf der Fensterseite zugeordnet wird, kann die Lichtszenenseite aufgerufen werden.


Über eine Fensterseite

Von einer Fensterseite werden die Lichtszenen über die Lichtszenen-Nebenstelle per Fernabruf angesteuert. Speichern und Zuweisen von Lichtszenen ist auf dieser Seite nicht möglich.

Eine Gruppenadresse (z. B. 0/100, Dateityp 1Byte, 0-255) auf der Lichtszenenseite wird der Lichtszenen-Nebenstelle zugewiesen. Diese Gruppenadresse wird ebenfalls unter Geräte/Funktion ( z. B. LZ_NB ) als Typ Wert/Schalter eingefügt.

Eine Taste auf der Fensterseite wird nun zum Wertgeber, in dem über Geräte/Funktion LZ_NB zugewiesen wird. Der eingestellte Wert entspricht der aufzurufenden Lichtszene.

Außerdem wird die Gruppenadresse (0/100) über die ETS einem weiteren BUS-Teilnehmer zugeordnet. Dieser Teilnehmer bestätigt in Form eines ACK (acknowledge = bestätigen) die Gruppenadresse. Das ist notwendig, weil das Info-Terminal nur bestätigte Telegramme verarbeitet.

Produkt

Instabus Info-Terminal
Artikelnummer: 092900

Hat Ihnen die Antwort weitergeholfen?

Wenn wir Ihnen nicht weiterhelfen konnten, dann nehmen Sie doch Kontakt mit uns auf.