FAQ

Wie kann ich eine Wippe mit einer Szene aus der App belegen, um diese aufzurufen?

Antwort

Es werden immer fest die Szenenvariante 1 (Taste oben Icon) und Szenenvariante 2 (Taste unten Icon) auf den Tasten ausgeführt. Die Szenenvarianten 3 bis 64 sind in den Mobile Apps innerhalb der Szenenkachel ausführbar. Wurde bewusst oder aus versehen eine der beiden Szenenvarianten 1 oder 2 vom Taster gelöscht, werden beim Erzeugen neuer Szenenenvarianten (komplett neu oder basierend auf einer bestehenden Szenenvariante) immer bei der kleinsten freien Variante wieder angefangen.
Beispiel:
Sind 5 Szenenvarianten angelegt, liegen die beiden ersten auf der Wippe zur Auslösung, die anderen 3 sind nur im G1 oder den Mobile Apps sichtbar. Ist nun Szenenvariante 1 gelöscht, ist die Wippe oben ohne Funktion. Mit dem Anlagen einer neuen Variante wird nun nicht eine Variante 6 erzeugt, sondern erst die 1 (Leerer Slot) gefüllt, erst danach würde mit einer weiteren Variante nun eine Variante 6 erzeugt. Die Ausführung der Wippe bleibt über die Icons dargestellt auf Variante 1 oben und 2 unten.  

Produkt

Gira One
Artikelnummer: 203900

Hat Ihnen die Antwort weitergeholfen?

Wenn wir Ihnen nicht weiterhelfen konnten, dann nehmen Sie doch Kontakt mit uns auf.