FAQ

Wie füge ich neue Geräte einem vorhandenen Projekt hinzu?

Antwort

Jedes Gira One Projekt kann sehr einfach mit dem Gira Projekt-Assistenten, um neue Geräte erweitert werden. Vorhandene Geräte sind zudem sehr einfach durch neue Geräte zu ersetzen. Voraussetzung dafür ist, dass die Geräte über eine funktionierende Busverbindung verfügen und mit der Gira One Anlage kommunizieren können. 

  1. Neue Geräte hinzufügen: Neue Geräte können einfach aus dem Gerätekatalog im GPA gezogen und in der Gebäudestruktur verortet werden. Anschließend ist das Gerät zu konfigurieren und z.B. mit relevanten Verbrauchern zu verknüpfen sowie das KNX Device Certificate einzutragen. Anschließend muss diese Änderung auf den Gira One Server übertragen werden, indem der GPA-Inbetriebnahme-Button betätigt wird.
  2. Vorhandene Geräte ersetzen: Vorhandene Geräte können sehr einfach und schnell durch neue Geräte ersetzt werden. Dazu muss das vorhandene KNX Device Certificate für das Geräte im GPA-Projekt durch das neue KNX Device Certificate ersetzt werden. Alle anderen Einstellungen können beibehalten werden. Anschließend muss diese Änderung auf den Gira One Server übertragen werden, indem der GPA-Inbetriebnahme-Button betätigt wird.

Produkt

Gira One
Artikelnummer: 203900

Hat Ihnen die Antwort weitergeholfen?

Wenn wir Ihnen nicht weiterhelfen konnten, dann nehmen Sie doch Kontakt mit uns auf.