FAQ

Wie kann der frühere Alarm Dual Bewegungsmelder (Art. Nr.: 0957 00) in das Sicherheitssystem Alarm Connect eingebunden werden und was ist zu beachten?

Antwort

  • Der Öffner-Kontakt des Alarm-Dual-Bewegungsmelders kann über die Eingänge der Alarmzentrale Connect oder des Funk I/O-Moduls ausgewertet werden. Allerdings ist zu beachten, dass die 12V Klemmen der Ein- und Ausgänge nicht Batteriegepuffert sind. Um die Funktion drahtgebundener Geräte an den Eingängen bzw. Ausgängen der Alarmzentrale Connect oder Funk I/O-Modul auch bei Netzspannungsausfall zu gewährleisten, müssen für diese Geräte bei Bedarf externe gepufferte Spannungsversorgungen verwendet werden.

 

Produkt

Dual Bewegungsmelder
Artikelnummer: 095700

Hat Ihnen die Antwort weitergeholfen?

Wenn wir Ihnen nicht weiterhelfen konnten, dann nehmen Sie doch Kontakt mit uns auf.